This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:硬件复位

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205046/bq79616-q1-hw-reset

器件型号:BQ79616-Q1

我对创建不依赖于 BQ796xx 上的唤醒通信的硬件复位感兴趣、以防器件状态未知或不正确。 真正的 POR。

根据第9.4.2节、似乎有一种方法可以在不使用 WAKE/ping 通信的情况下对器件进行数字复位。 如果存在内部电源故障(尤其是 AVDD 或 DVDD 欠压、已在第9.3.6.4节的表9-27中确认)、则会发生该情况

问题1.) 如果没有 WAKE/ping (且没有看门狗计时器)、以上所述的唯一复位方法是什么?

另外、根据这两个论坛帖子及其回复:

BQ79616-Q1:数字端状态-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

BQ79616-Q1:硬件复位-状态-数据表-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

似乎只有将 AVDD 和 DVDD 切断(通过从 NPN 到 LDOIN 切断电源而特意产生 AVDD/DVDD 的 UV)不会导致已知/有效的 RESET /POR 状态。 BAT 仍然通电、LDOIN 也是如此(可能来自内部齐纳二极管)。  

问题2.) 由于该器件从 BAT 引脚生成所有必要的电源(LDOIN 和 AVAO 由 BAT 引脚供电)、是否仅可通过将器件的 BAT 引脚与电池组断开来实现硬件复位? 同样、这是在 WAKE/ping 和看门狗计时器被忽略时发生的。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    也可以使用 CONTROL2寄存器中的位从菊花链中的较低堆叠器件向上述器件发送 HW_RESET (数据表中的详细信息)。  

    此致、

    泰勒