This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:通过菊花链堆叠 AFE 时的接地引脚连接

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205086/bq79616-q1-ground-pin-connections-of-stacking-afes-with-daisy-chain

器件型号:BQ79616-Q1

我想通过菊花链通信堆叠 BMS AFE。

我想了解顶部和底部 AFE 的接地引脚连接。

如果两个接地端被隔离、那么不同 GND 的基准是多少。 我只是想和 GND 引脚连接相混淆。 请帮我解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monica、

    GND 引脚将位于单独的 GND 平面上、因此、应确保在隔离平面之间存在 PCB 隔离栅。 然后、您可以在这些屏障之间放置2.2nF 电容器、用于连接菊花链通信耦合。

    此致、

    泰勒