This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1845A-SP:缺少 LCCC (FK) 20封装图!

Guru**** 2510215 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1845A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205044/uc1845a-sp-lccc-fk-20-package-drawings-missing

器件型号:UC1845A-SP

您好!

请快速并以.pdf 格式(不是 AutoCAD)提供 LCCC-20的详细封装图。  部件号5962-8670408VXA(uc1845alqmlv), LDC 1915A.  

UC1845A-SP 的数据表未提供 LCCC-20 (FK)封装图。

产品页面上的链接不详细。 https://www.ti.com/lit/ml/mcqc028/mcqc028.pdf?ts = 1678468412971&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM111

 我在搜索 e2e 后找到了一个链接、但我不确定它是否仍然适用。  https://www.ti.com/lit/ml/mlcc006d/mlcc006d.pdf?ts = 1678488677697 

为了增加混淆,以下有3个版本: FK20、FK20-M 和 FK20-L。  但只能在小窗口中使用、也只能作为 AutoCAD (我没有)使用。  https://vendor.ultralibrarian.com/TI/embedded/?gpn=UC1845-SP&package=FK&pin=20&sid = 0186cd484de5001f9c38c215891a09067002400d00bd0&c=1

那么、哪一项关于此器件的回答是正确的?

谢谢。

瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rick、

    FK20、FK20-M 和 FK20-L 之间的差异是封装尺寸(按顺序):

    该链接较旧且正在更新过程中、这就是您遇到此问题的原因。
    我正在获取更新的图、以便为您提供适当的绘图。
    我希望在星期二之前发布

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!感谢他的快速回复。  

    我的具体需求是底部的尺寸:要么是封装和焊盘、要么是"建议的焊盘布局"、这样我就可以设计适配器并将器件焊接在上面。

    上述链接中是否有任何一个仍然是我对 LCCC-20所需的良好代表?  (我喜欢 https://www.ti.com/lit/ml/mlcc006d/mlcc006d.pdf?ts = 1678488677697 。)

    谢谢、Rick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rick、

    该链接中的引脚1可能不正确、因此不建议将其占用空间。

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Rick、

    封装图正在更新中、但同时请使用随附的内容

    e2e.ti.com/.../LCCC_5F00_Package_5F00_Drawing.pdf

    谢谢。
    丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢丹尼尔!  

    据我所见、焊盘布局没有变化、除了引脚1会更深。  我很放心...

    瑞克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎。

    谢谢。
    丹尼尔