This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:用于设置充电截止温度的电池充电器 IC BQ25601RTWR TS 引脚电阻分压器计算。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200417/bq25601-battery-charger-ic-bq25601rtwr-ts-pin-resistor-divider-calculations-for-setting-the-charging-cutoff-temperature

器件型号:BQ25601

目前、我们的设计中使用了电池充电器 IC BQ25601RTWR、该充电器用于控制1500mA 锂离子电池的充电和放电。

我们希望控制充电温度从5摄氏度到50摄氏度的截止温度、但数据表仅提供了从0摄氏度到60摄氏度的范围详细信息。

TS 引脚电阻分压器计算在5摄氏度至50摄氏度温度下完成、我们得到的电阻值为4.7k 和30k

已采用的计算值如下所示。

VREGN=4.7V

VREGN 的 VT1-73.3%
T1 (0°C)阈值、充电暂停 T1低于该温度。 充电器暂停充电。 占 VREGN 的百分比

VT3 - VREGN 的44.7%
T3 (45°C)阈值、充电至高于此温度的 ICHG 和4.05V。 充电器暂停充电。 占 VREGN 的百分比

电池详细信息
RTCOLD (5C)- 22.37
RTHOT (50C)- 4.27

RT1-4.7K (近似值)
RT2-30K (近似值)

已完成计算:-

对于此设置5摄氏度至50摄氏度充电温度范围的计算、上述值是否正确、或者我们是否漏掉了任何东西?

还需要在下表中澄清一些价值细节。
1)下表是我们必须遵循的一项标准,或者这些值是否会因不同的温度而变化。
2)第二栏是什么意思?
3)要将0°C 至60°C 更改为5°C 至50°C、必须使用的百分比值是多少。
4) VT3的状态对电池意味着什么(它将充电到电压高达4.05之后停止充电或当它达到温度时会停止充电,而不考虑电压?)

请确认 CACUALTION 值并建议是否有任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 您计算出的电阻器值是正确的、使 TS 冷阈值(T1)= 5摄氏度、且 TS 温阈值(T3)= 50摄氏度。

    根据提供的有关在50°C 以上切断电荷的说明、您似乎是在尝试使 TS 热阈值(T5)= 50°C。 要进行此调整、请在计算工具中将 VT2值更改为2.10V (34.2%)。  

    遗憾的是、鉴于您提供的与5摄氏度和50摄氏度相关的热敏电阻值、不存在满足您正在查找的阈值的电阻分压器网络。 我找到的最接近的解决方案是0°C 至50°C、使用 RT1 = 7.896千欧姆和 RT2 = 105.5千欧姆可以实现这一点。 请随时检查是否可以达到接近5摄氏度至50摄氏度的其他阈值。  

    请在下方查看您的其他问题的答案。  

    1) 1)数据表随附的表是 BQ25601将始终遵循的标准。 假设使用建议的103AT-2热敏电阻且 RT1 = 5.23K Ω、RT2 = 30.9K Ω、则与每个阈值相关的温度(0°C、10°C、45°C 和60°C)有效。  使用不同的电阻/热敏电阻元件将调整温度值、但表中的阈值不会改变。  

    2) 2) 提供了描述为"下降"的行、以表明每个阈值存在迟滞。 例如、当 TS 引脚电压上升时、表示温度下降、当 TS 电压超过 Vt1阈值(73.3%)时、充电将暂停。 然后、当电池温度上升时、当 TS 电压降至低于 Vt1下降阈值(71.5%)时、将恢复充电。  

    3)对这一问题的回答如上所述。 如果您希望将电荷暂停在5degC 至50degC 的范围之外、则计算中使用的百分比值应为73.3%(VT1)和34.2%(VT5)。  

    4) VT3和 VT5 (标称值为45°C 至60°C)范围内的 TS 电压被视为温电池。 JEITA 指南建议电池仅充电至4.1V、而不是通过 VREG 寄存器(默认值为4.2V)设置的正常稳压电压。  

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有一些问题和意见可以分享。

    1)我实际上已经使用上述的 VT1和 VT5百分比值进行了计算、并且在5C 至50C 范围内获得了以下电阻值、您能否确认这是否准确。

    2)还针对您建议的范围进行了计算、并且我看到电阻器值不匹配、是否想知道不匹配的原因?(下表显示了计算)我 认为您作为参考的热敏电阻与我们采取的热敏电阻不同。

    新观察!

    =>我们使用电阻器值进行了测试, RT1= 7.68k Rt2=309k (最接近值)、根据计算、对于5摄氏度到51摄氏度的温度范围、应截止。

    我们看到充电在1纳秒后 5摄氏度 较低侧但较高侧即使在温度高于 60°C (电池盒温度大约为 54°C )。 而且经过一段时间后、即使温度保持恒定、它也会开始再次充电(充电持续的时间约为4小时)

    由于我们预计截止频率为51C、您是否有关于该观察结果的任何输入。

    此致、

    阿格内亚 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aagneya、  

    在  对该器件的 TS 电阻器网络进行额外研究后、我发现冷到热的范围需要为一个  最低50摄氏度  以使器件按预期工作。 因此、5degC 至50degC 的各种电阻器网络不是可行的选项。  

    1) 1)我已经确认您计算的电阻器值在数学上可行。 我的初始计算显示、当 NTC 热低温值分别为22.37千欧和4.27千欧以与您最初提供的表格相匹配时、没有解决方案。 不过、该解决方案无法按预期运行。  

    2) 2)您的计算值与我提供的计算值之间的差异是用于 NTC HOT 和 COLD 的值。 I  使用 R_cold = 27.28K Ω(103AT 数据表中的0摄氏度值)和 R_hot = 4.27K Ω(来自原始计算表中的49摄氏度值)计算出的 RT1 = 7.896千欧姆和 RT2 = 105.5K Ω。  

    我已经检查了这两组电阻器值、无论使用哪种解决方案、器件上的行为都应该相似。  

    3) 3) 低温到高温的范围需要 至少为50摄氏度 、器件才能按预期运行。  

    我建议切换到您的解决方案或我的解决方案、温度范围为0°C 至50°C。 如果 更适合您的要求、您还可以尝试适合5摄氏度至55摄氏度温度范围的解决方案。  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Garret、

    非常感谢您提供的宝贵信息!

    只是想对 RCOLD 和 RHOT 之间的最小50C 范围进行一些解释。

    我们将继续为我们的器件使用0°C 至50°C 的电阻值。

    我们还想知道在电池充电截止时电池充电器 IC 将显示什么寄存器位。(我们可以看到发生截止时它显示位64 (十六进制值)(二进制0110 0100)。

    充电时、它显示十六进制位值74 (二进制0111 0100)

    请在同样的情况下提供您的输入。

    此致、

    阿格内亚 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aagneya:  

    Unknown 说:
    只是想要更多关于 RCOLD 和 RHOT 之间最小50C 范围的解释。[/报价]

    这是我们用于设置 TS 电阻分压器网络的通用指南。 原因是电阻值越高、电路中的误差越大。 适用于低于50C 温度范围的 RT1和 RT2解决方案通常需要数百千欧的电阻器、或者在数学上无法实现。 使用这样的大电阻器会导致误差、例如您之前观察到的高温截止温度不能准确地发生在51C 时。

    我们还想知道当电池充电截止时电池充电器 IC 将显示什么寄存器位。(我们看到当报价时显示位64 (十六进制值)(0100/0110)。

    我不确定您说的是哪个特定寄存器、从74十六进制变为64十六进制。 在 BQ25601上、当电池温度超出可接受范围而导致充电截止时、REG09位2:0将提供 NTC_FAULT 状态(110b = HOT、101b = COLD)且 REG08位4:3 = 00b、以指示 IC 未充电。  

    此致、

    加勒特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Garret。

    非常感谢您的意见!

    我们已在不同温度下测试了新电阻器、以下是我们的观察结果。 请仔细查看并提供您的宝贵反馈。

    观察结果

    =>经测试的电池充电切断与 RT1:7.68k 和 RT2:82.4k (预期在0°C 和50°C 切断)。

    -2°C 和+51°C 的电池充电切断符合预期,

    测试摘要如下;

    REG09读数( JEITA_VALUES ):

    条件 预期 REG 读数09 观察到的 REG 读数09 观察到的寄存器读数
    正常 0x00 0x00 5度到45度
    冷却 0x03 0x03 5度以下(5°C 至-2°C)
    0x02 0x02 45度以上(45°C 至51°C)
    低温时充电停止 0x05 0x05 低于 -2度
    在高温下充电停止 0x06 0x06 51度以上

    REG08读数(充电状态):

    条件 预期 REG 读数0 观察到的 REG 读数为
    注释
    充电中 0x74 ((0111 0100) -2°C 至+51°C 预期行为
    未充电 0x00 仅在12V 电源移除条件下观察,
    充电切断后未观察到


    预期行为
    充满电 0x7c (0111 1100) 电池充满电 预期行为
    电池未连接 0x65 (01100101) 充电切断后:
    低于 -2度和高于51度(大部分时间)

    需要 TI 澄清
    未知状态 0x64(( 01100100 ) 低于 -2度和高于51度
    需要 TI 澄清
    注:
    切断后,电池状态( REG08 )读数: 0x65(电池未连接)和0x64(未知状态)。

    =>在上表 REG08读数  在这两种情况下、"电池未连接"和"未知状态"REG08位4:3均为00b。 哪一个是预期的   ?

    =>您能否说明当前 TS 引脚设置(0°C 到50°C)的预期冷却和温温温度?

    此致、

    阿格内亚 C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aagneya:  

    由于 NTC_FAULT 和电池未连接、充电切断时预计会出现 REG08 = 0x65十六进制。 NTC_FAULT 会导致 REG08位4:3至= 00b、电池断开会导致器件处于 VSYSMIN 调节状态、因为 VBAT < VSYSMIN。  

    未知状态的唯一区别是现在器件未处于 VSYSMIN 调节模式(REG08位0 = 0b)。 当由于 NTC_FAULT 而充电切断、但电池电压高于 SYS_MIN 设置时、这是预期的 REG08读数。  

    Unknown 说:
    您能否澄清当前 TS 引脚设置(0°C 到50°C)的预期低温和高温温度?[/报价]

    预期温度将取决于您的 NTC。 凉爽阈值将对应于 NTC 电阻 约为 20.35k Ω 的情况(根据103AT 产品说明书、5°C 和10°C 之间的温度)。 然后、温阈值将对应于 NTC 电阻约为6.71k Ω 时的值(根据103AT 产品说明书、35°C 和40°C 之间的温度)。  

    此致、

    加勒特