This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:采用 BQ34Z100-R2的参考设计

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ76930, BQ34Z100-R2, BQ76942, TIDA-010030, BQ34Z100-G1, BQ76940, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206064/bq76942-reference-design-with-bq34z100-r2

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-R2、BQ34Z100 TIDA-010030BQ34Z100-G1BQ76940BQ78350-R1A、BQ76930

您好!

我目前正在开发一个10节电池组、我计划使用 BQ76942实现电池保护、平衡和高侧 FET 驱动器、并使用 BQ34z100-R2通过5个 LED 指示灯处理所有电量监测和电池充电状态。  

这两个 IC 是否能够在无需外部 MCU 的情况下使用和通信? 主机端将处理与电池组的所有通信、如果可能、我希望避免在电池 PCB 上使用任何额外的 MCU。

是否有任何参考设计包含与此类似的设置。 我看到的那些通信使用 MCU 进行所有通信、但对于我们的应用来说并不是必需的。

除此之外、在将这两款 IC 搭配使用时、有没有有用的设计提示?

最后、这两个芯片是一起最适合用于预期功能、还是最好每节电池和一个单独的 FET 驱动器来实现更小的保护/平衡 IC? 我所查看的大多数内部设计似乎都采用了采用 BQ34z100的 Ablic S-8209B 系列电池保护/平衡 IC 等方法。 这些产品目前缺货、交货周期长、因此我要继续寻找更好/更多的可用选项。 TI 是否提供可以在单独 IC 上处理这两个功能的类似 IC?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Justin、

    这两个设备无法在没有 MCU 的情况下进行通信。 TI 参考设计 TIDA-010030展示了 BQ34Z100-G1与 BQ76940监控器一起使用、但 BQ34Z100+BQ76942可以使用相同的配置。

    另一个选择是将 BQ76930与 BQ78350-R1A 配套监测计结合使用。 这样、您就不需要电池 PCB 上有 MCU。 这是一款较旧的显示器、但可能会提供您所需的功能。

    此致、

    马特