This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2593HV:LM2593HV

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200465/lm2593hv-lm2593hv

器件型号:LM2593HV

您好!

早在2020年8月、我就被告知数据表中的拼写错误会出现更改列表... 仍未纠正...?

Br、

拉尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我记下了这个。 本文档很旧、因此更新可能需要一些时间才能确保符合最新标准。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    谢谢。 它的时间线是什么?

    我假设您仍然认为、保护二极管对于高输出电压而不是高输入电压是必需的?

    Br、

    拉尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我不太确定时间表、但我知道数据表上次更新是7年前的、因此它需要进行的改动可能很大。 从修改到更新、我预计至少需要2-3周的时间。  

    是的、保护二极管对于高 Vout 而不是高 Vin 是必需的。  

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    谢谢。 2-3周似乎不是很长的时间,考虑到这是两年多前讨论过...

    /拉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我将研究这一个、现在我将分配负责本月 E2E 的工程师。 该工程师是 OOO 直到下周,所以请预测反应的延误。

    此致、

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard Fu22:

    有任何进展吗?

    /拉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    我正在与文档团队一起更新数据表。 我将在工作完成后通知您。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    谢谢!

    /拉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lars、您好!

    感谢您的耐心。  如果 Richard 没有更新、您想要发布后续帖子、请等待一周左右。  每次你发布的东西,甚至只是一个简单的"感谢",我们将不得不在24小时内作出回应。  请等待一个星期左右,感谢您的合作。

    此致、

    友好