1)电池"成功"充电如所示、由 DMM 测量、进入电池的电流下降到低于终止电流、而电压上升~4.2V。 我一开始使用的是3.6V 的电池。
2) CHG 引脚不变。 它始终为低电平。
3) 3)我还希望 CHG 引脚在我完全移除电池时变为高阻态、并且保持低电平。
4) 4)如果我禁用 IC、CHG 确实会按照表9-2的预期变为高阻态、因此输出不会物理损坏
Charge-STATUS#端口曾用于连接 MCU 上的引脚、但我现在已经完全切断布线、我将在上拉电阻器处进行测量。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.


1)电池"成功"充电如所示、由 DMM 测量、进入电池的电流下降到低于终止电流、而电压上升~4.2V。 我一开始使用的是3.6V 的电池。
2) CHG 引脚不变。 它始终为低电平。
3) 3)我还希望 CHG 引脚在我完全移除电池时变为高阻态、并且保持低电平。
4) 4)如果我禁用 IC、CHG 确实会按照表9-2的预期变为高阻态、因此输出不会物理损坏
Charge-STATUS#端口曾用于连接 MCU 上的引脚、但我现在已经完全切断布线、我将在上拉电阻器处进行测量。
谢谢!
仅供参考、 当我完全取出电池时、BAT 引脚上的电压为~4.2V……所以芯片似乎在尝试给电池充电。
电池完全拆下后、ISET 上的电压为0.2V
我在不同的页面上的=Vout 上有一对10uF 电容器。 Vout 将进入+3V3 LDO、您在此页面上看到的+3V3就来自该 LDO。 该原理图页面有两个10 μ F 的电容。
我们有大约12个具有此行为的电路板(100%)。
Chris、您好!
您可以在电池未拆除的情况下尝试测量 ISET 引脚吗? 如果您说器件应具有高阻态的/CHG 引脚、我想看到电压。
Unknown 说:电池充电"成功"如所示、通过 DMM 测量、进入电池的电流降至终止电流以下、电压高达~4.2V。 我一开始使用的是3.6V 的电池。
[/报价]当您说"进入电池的电流降至终止以下"时,这是否意味着您仍然看到一些不接近0 mA 的电流?
[报价 userid="555385" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204492/bq24074-bq24074-chg-status-does-not-change/4542350 #4542350"]我在另一页的=Vout 上有一对10uF 电容器。 Vout 将进入+3V3 LDO、您在此页面上看到的+3V3就来自该 LDO。 该原理图页面有两个10uF 的电容。
太棒了! 我只是想仔细检查一下。
此致、
安东尼·范
1) 1)我认为我已根据所选的电阻器将终端电流设置为~μ A 30mA
2)拔出电池时我的+Vin 电流是~μ A 130mA,当我插入"完全"电池时,它大约是~μ A 170 mA (一段时间后下降到140mA)……这是我猜测充电电流低于终止电流的基础…… 此外、如果我让电池通电过夜、CHG 状态仍然没有变化...此时、它返回到~130mA '基准'电流...我也认为这是电池充满的标志
仅供参考、ISET 上的 V 大约为0.3V、缓慢下降
3)我正在使用800mA 电池,所以过夜它应该充电
4) 4)未插入电池时、我是否应该期望 CHG 为高阻态? 我是否误解了数据表?
Chris、您好!
您有一个30 mA 终端集。
我留着电池通宵,CHG 状态仍然没有改变...此时,它回到~130mA ' baseline ' current ...我也认为这是电池已满的一个标志
这是正确的、如果查看您的充电电流(~300 mA)和电池容量(800 mA、
请参考,ISET 上的 V 大约为0.3V,缓慢下降[/报价]当您看到输入电流大约为130 mA 时、这是吗? 0.3V 可转换为约36 mA、这意味着器件还不想终止。
当输入电流为130 mA 时、您能否测量电压。
是否应该在未插入电池时希望 CHG 为高阻态? 我是否误解了数据表?我相信这是正确的。
您能否偶然告诉我您输入的电流容量是多少? 还需要检查130 mA 是否来自 OUT 引脚上的负载?
此致、
安东尼·范
[/quote]
在本例中、我的输入是5V USB 输出、以便于测试。 130 mA 在该电路的输入端进行测量。 这是从 USB 端口流出的电流、未连接其他任何连接(使用普通 USB 功率计进行测量)
当您看到输入电流约为130 mA 时是这样吗? 0.3V 可转换为约36 mA、这意味着器件还不想终止。 [/报价]对于充满电的电池、我了解了130mA、无论电池是否已插入。 不是~中最好的流量计、因此最多可能会额外增加一个 Δ I 0mA。 不过、我用一个示波器探针将该探针连接到 ISET 引脚、发现信号实际上是一个脉冲序列。
拔下电池时:
- 5Vp-p*
- 9.7kHz
- 3%占空比
- CHG 状态:低电平
在已满电电池的情况下
- 3.5Vp-p*
- 4.9kHz
- ~10%占空比
- CHG 状态:低电平
插入非满电蓄电池时:
- ~3.5Vp-p (形状差异很大)*
- ~9.7kHz
- ~80%占空比
- CHG 状态:低电平
仅供参考、当插入满电量电池时、ISET 波形会围绕一个点抖动、就像它在两种状态之间来回跳动、并且频率从~5kHz 来回波动至~10kHz
编辑:我的示波器阻抗设置已关闭、我更新了上述电压。
在提到异常波形后、我最终调查了 BQ 的~4.4V 输出。 纹波也比我预期的要多一些。 经过试探性地了解后、我认为问题出在与下游开关稳压器的相互作用方面:当我更改另一个稳压器的开关频率时、BQ24074的表现如预期般... 因此、BQ24074可能会穿越其电荷流图、并被下游转换器误导进入错误状态。
仍在调查中、但我认为这种情况下的20uF 输出电容是不够的、将提升到47uF 以进一步测试。