This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63610:关于 CISPR25。

Guru**** 2537150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205825/tpsm63610-about-cispr25

器件型号:TPSM63610

大家好、

您是否有关于 CISPR25的任何信息?
由于该器件不是 Q1级产品、因此我认为没有必要满足 CISPR25要求。
如果您能说 CISPR25和 CISPR32几乎相等、我将不胜感激。

此致。
Kengo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CISPR 25是一种汽车标准、其测试方式与 CISPR 11/32工业标准不同。  

    这两个测试不是等效的、因此不应进行测试、这意味着通过 CISPR 11/32测试的 EVM 可能/也可能无法通过 CISPR 25测试。

    此致、

    吉米