This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5012-Q1:LM5012QDDARQ1

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1206055/lm5012-q1-lm5012qddarq1

器件型号:LM5012-Q1

您好!

这与 MPN - LM5012QDDARQ1有关。 我对输入-(44V-52V)、输出- 12V、1A 环境-(-40-125degC)、开关频率- 400kHz 的要求有一些疑问

1.我想知道是否选择400kHz 的开关频率、那么在-40°C 至125°C 的温度范围内、我可以考虑的开关频率变化是多少

2.如果我们设计任何降压转换器,那么我们就把 π 型滤波器保持在电路的输入端。 我想知道如何选择滤波器组件的值。 对于滤波器元件的选择、是否有任何计算方法。 请分享

谢谢。此致、

Ajay Sahu