您好!
这与 MPN - LM5012QDDARQ1有关。 我对输入-(44V-52V)、输出- 12V、1A 环境-(-40-125degC)、开关频率- 400kHz 的要求有一些疑问
1.我想知道是否选择400kHz 的开关频率、那么在-40°C 至125°C 的温度范围内、我可以考虑的开关频率变化是多少
2.如果我们设计任何降压转换器,那么我们就把 π 型滤波器保持在电路的输入端。 我想知道如何选择滤波器组件的值。 对于滤波器元件的选择、是否有任何计算方法。 请分享
谢谢。此致、
Ajay Sahu