大家好。
我们有一个可与 TPS40054配合使用的电源。我们在18-30V 至5V1和3V3之间进行调节、并且设计良好、因为我们从未遇到过控制器问题。 但是、我们测试了一个新的 MOSFET、稳压器中出现了奇怪的行为。 起初,新的 mosfefif 工作正常,没有问题,但经过3天的降压转换器测试,5V1不想在输出中有负载时稳定下来。

另一方面、当我们打开电源、然后负载、稳压器工作正常。

当输出中没有负载时、系统工作正常 
接下来的照片拍摄的是一个工作正常且具有以前的 MOSFET 的电源。
无负载

负载为2A

如果输出中存在负载、则可能某个元件受到应力、现在会使系统不稳定。
最后、3V3仍然正常工作。