This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40054:不稳定环路

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205612/tps40054-unstable-loop

器件型号:TPS40054

大家好。  

我们有一个可与 TPS40054配合使用的电源。我们在18-30V 至5V1和3V3之间进行调节、并且设计良好、因为我们从未遇到过控制器问题。 但是、我们测试了一个新的 MOSFET、稳压器中出现了奇怪的行为。 起初,新的 mosfefif 工作正常,没有问题,但经过3天的降压转换器测试,5V1不想在输出中有负载时稳定下来。

另一方面、当我们打开电源、然后负载、稳压器工作正常。

当输出中没有负载时、系统工作正常

接下来的照片拍摄的是一个工作正常且具有以前的 MOSFET 的电源。

无负载

负载为2A



如果输出中存在负载、则可能某个元件受到应力、现在会使系统不稳定。

最后、3V3仍然正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andrez

    我想您的新型 MOSFET Rdson 更高/它会使系统的噪声更大、 并且 MOSFET 特性在3天的测试后略有变化。   TPS40054在电流限制时使用 Rdson 检测、这对 Rdson 变化和开关噪声很敏感。  

    此外、该器件可以在启动期间轻松进入间断模式电流限制、因为转换器必须在初始启动期间一起为负载供电和为输出电容器充电。   

    如果确实如此、增大 RILIM 或添加一个较小的 CIIM 电容器将会 有所帮助。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我来增大 RILIM。 我们在该引脚上并联了一个100pF 电容器、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andres

    请在您有更新时告诉我。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了使用三个不同的电阻器值。 目前设计为38.4K、我将其增加到47k、62k 和110k。 这些都不起作用。 此外、我将电容器从100pF 增加到1nF、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andres

    以确保该问题不是由 电流限制引起的。 请 试用以下  

    -开始时将 SS 接地,并 在输入电源上电后释放 SS 引脚。  

    -测量 BP10并检查是否有任何压降  

    是否有任何通过增加/减少 VIN 而改变的行为?  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我注意到 TPS40054不存在这个问题。 我们的故障电路或热插拔控制器似乎存在问题。 我将负载直接连接到输出电容器、而不是模块的输出、稳压器工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如果您有任何问题、请随时与我们联系。
    - EL