This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23523:有关如何使用的问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23523

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204969/tps23523-questions-on-how-to-use

器件型号:TPS23523

您好!

我想就如何使用 TPS23523提出一些问题。

问题

  • 我想、数据表中定义为32ms (典型值)的插入延迟时间 TID 将用于在过流事件导致关断状态后延迟 TPS23523的重启、但我可以更改延迟时间吗?
  • 最初将 TID 定义为32ms (典型值)的背景是什么? 我怀疑当时在定义 TPS23523时会有一些比32ms 更短的更长延迟时间的请求。
  • 如何设置器件启动和器件关断的输入电压阈值?
    • 启动: TPS23523在标称-48V 的输入电压低于-36V 时启动。
    • 关断: 当标称-48V 的输入电压高于-32.5V 时、TPS23523会关闭。
  • 部分中的图14 9.2典型应用 显示两个电容器 COV 和 CUV 与设置 OV 和 UVEN 阈值的电阻分压器并联、但它们会对系统产生什么影响? 换言之、这些电容器在应用中起着什么作用?

此致、
横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shinichi:

    感谢您联系我们。 这个32ms 延迟无法更改。 插入延迟的用途如下。

    插入延迟状态在此状态下、热插拔 FET 关闭、控制器正在等待插入延迟完成。 这允许输入电源在热插拔后稳定下来。 如果发生以下任一情况、控制器将被拉回到关闭状态:

    •输入电压不在有效范围内。

    •VCC 低于其 UVLO 阈值、IC 没有足够的功率来正常运行。

    插入延迟结束后、控制器将进入启动状态。

    该器件包含一个32ms 固定延迟块、用于 PGb 的插入延迟、抗尖峰脉冲延迟和64次计时器放电和充电周期后的重启延迟。  

    请 在从 RTN 到 VEE 的 UVEN 引脚上放置适当的电阻分压器网络、以便  根据系统要求选择适当的欠压锁定阈值。

     为 UV 和 OV 添加了滤波电容器 CUV 和 COV、以提高对输入总线上噪声和瞬态的抗扰度。 应根据系统要求和输入电感调整这些电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Avishek,

    此设备包含一个32ms 的固定延迟块,用于 PGb 的插入延迟、抗尖峰脉冲延迟和64次计时器放电和充电周期后的重新启动延迟。

    如何在插入电路板插接之后、热插拔 FET 开启之前插入超过32ms 的延迟? 例如、大约200ms。

    此致、
    横田真一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们通过电子邮件进行讨论的过程中、我将结束该主题。  

    请单击"这已解决我的问题"。