This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:BQ35100在 ACC 模式下的功耗

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205614/bq35100-bq35100-power-consumption-in-acc-mode

器件型号:BQ35100

您好、TI 团队:

与 BQ35100合作、在嵌入式器件中进行电池运行状况监控。 使用累加器模式(ACC)、电池电量监测计在整个运行模式下跟踪放电电流。 在大多数情况下、器件处于睡眠模式、并且不执行任何例程。 在预定时间、该器件唤醒并传输统计数据(12.8mA)有效载荷、然后返回其休眠状态(150uA)。 该器件配有不可更换的电池、因此功耗是寿命方面的一个主要问题。

我的理解是、GE 引脚必须为高电平、并且必须发送 GAUGE_START 命令来计数库仑。 根据 D/S 第6.5节、这些条件产生的电流消耗为130uA (使用 Joulescope 确认可用于测量电流)。 根据 D/S、第7.3.2.1节指出、如果满足这些条件、器件只能每1秒更新一次电压、温度和电流。

进行实验后、如果器件每天睡眠时间超过23小时、则主动对库仑进行计数时的130uA 放电电流会导致过多的功耗。 因此、解决方案是仅在 MCU 处于唤醒状态并执行发送/接收等例程时计算库仑。 根据 D/S、第1节封面页和第6.3节指出每30分钟的平均电流消耗约为0.3uA。 是否有方法在0.03uA 时持续计数库仑? 如果可以、请详细说明如何实现这种低功耗。

另外、什么是每30分钟更新一次? 我假设这意味着不发送 GE = HIGH 和 GAUGE_START。 请详细说明蓄能器每30分钟仅更新一次所需的测试条件。

请随时提供任何建议、如果有、我们将不胜感激。  

此致、

时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    每30分钟更新一次意味着监测计会唤醒并测量1秒的电流/电压/温度、然后处理数据、然后返回睡眠模式。 ADC 无法持续运行在0.03uA。 该监测计的主要优势是、它可以在原电池采样之间保持很长时间的关断状态。

    此致、

    怀亚特·凯勒