This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:是否可以使用 BQ24075RGTR 测量放电电流?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205619/bq24075-can-the-discharge-current-be-measured-with-the-bq24075rgtr

器件型号:BQ24075

大家好!


正如我在上面提到的、我在数据表中观察到的、我可以使用一个电阻器通过 ISET 引脚测量近似充电电流、但我无法找到有关电池放电时此引脚的状态的任何信息。
在 ISET 引脚上、您还可以使用与充电电流相同的公式测量放电电流吗? 如果最后一个问题不成立、是否可以通过任何方法来了解 IC 任何引脚的放电电流?


希望您能帮助我、谢谢

此致。

Walter Paz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Walter:

    ISET 电流转换器仅可在电池充电时用于转换电流。 这不是您可以使用此器件执行的操作。 如果您能、BQ2515X 系列将能够测量此值、因为它使您能够访问可用于测量的 ADC。  

    此致、

    安东尼·范