This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56C230:Sch 审核5V 至0.8V @10A

Guru**** 2390835 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1193709/tps56c230-sch-reviews-5v-to-0-8v-10a

器件型号:TPS56C230

e2e.ti.com/.../7041.tps56c230.pdf

您好、TI!

您可以帮助确认原理图的正确性吗? 谢谢。

Br、

德伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Delun

    原理图看起来很好、没有问题、如果将0.22uH 电感器更改为0.47~0.68uH、纹波性能会更好。

    吕梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    明白了。 非常感谢。

    我将电感器更改为0.47uH。  

    Br、

    德伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如有任何问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    布局文件已完成、请帮助确认。谢谢  

    BR、Delun

    e2e.ti.com/.../56C230.brd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,高

    我会检查并在明天给你一个反馈,谢谢!

    吕梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xueliang:

    好的、我期待您的回复。 谢谢。

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,高

    1.建议扩大输入 GND 覆铜区并增加更多过孔以覆盖~10A 电流。

    2.建议将 FB 走线靠近内层的远端电容连接、以避免噪声干扰并降低走线的 I*R 压降。

    其他看起来还可以!

    吕梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xueliang

    感谢您的回复、我已完成修改、请确认这是否正确。 谢谢。

    BR、Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这看起来很好!任何问题都可以告诉我。

    吕梁