This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:独立操作

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25750EVM, TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202843/tps25750-stand-alone-operation

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件:BQ25731、、

你好。

我正在使用配备了 TPS25750D + BQ25731的 TPS25750EVM 进行一些测试、根据电力输送系统能够获得5V、9V、15V 的电压。

然后、我使用 GUI "下载"TPS25750D 仅可提供5V/3A。目标是对实际上是我们计划使用的 TPS25750S 进行仿真(当然、硬件配置并不是100%相同、因为 TPS25570S 需要外部 FET)。 我们已经有一个可提供5V 总线的5V 模块、我们不需要连接到微控制器、我们只需要处理 CC 信号并启用充电。

另一项要求是、我们可以使用 出厂时收到的 TPS25570S、无需对 GUI 进行任何配置。

我的问题是:当我们收到 TPS25750S 时、它可以在我们的应用中使用吗? 存储在 IC 中的标准配置是什么?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    FC1、您早上好、

    我会查阅相关文档、并由 EOB 在3月8日回答。

    此致、

    C·吉莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢你的 消息。

    如果可能、在同一回路中、我们希望了解  TPS25750D 在出厂时的标准配置。 这在我们设计的第二步中可能会很有用。

    再次感谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也将获取此版本、并在3月8日通过 EOB 向您提供更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了使用 TPS25750S 和 TPS25750D 作为源、您需要一个 EEPROM 来向器件加载配置。 如果没有 EEPROM 或 EC、则无法将其配置为供电方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢你的消息。 我们还有其他问题:

    问题1: 是否可以定义 EEPROM 数据一次(将 TPS25750S 配置为源)、然后订购 EEPROM 预编程? 通过这种方式、我们可以组装预编程的 EEPROM、并在电路板生产期间跳过编程过程。

    是否可以从 TPS25750 GUI 导出 EEPROM 数据? 或者、我们应该从已编程的 EEPROM 中读取数据并将其复制到空白 EEPROM 中?

    问题2. 其他可能? 例如对板载 EEPROM 进行编程? 因此、我们寻求最简单的解决方案。

    谢谢你。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将根据您的反馈进一步研究解决方案、并在明天由 EOB 返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以。您可以设置配置并订购预先编程的 EEPROM。 您可以在 GUI 中选择"Save Binary"来保存您的配置。

    2.问题1中的解决方案是最高效的解决方案。

    此致、

    C·吉莱特