This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:外部同步

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202782/ucc28950-external-synchronization

器件型号:UCC28950

您好!  

我想将 PWM 控制器与外部时钟同步。  

为此、我必须将控制器配置为从设备。

在从模式下、如果外部时钟关闭、会发生什么情况? 如何在内部振荡器上工作?  

是否可以在软启动后同步 UCC28950器件?  

感谢您的反馈。  

此致、  

法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在审查您的查询、并会很快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当器件在 跟随器(从器件)模式下运行时、振荡器仍在运行。  它在运行时将不会同步输出。  我建议您将振荡器设置为同步频率的80%。

    SYNC 引脚是双向引脚。  当它处于领导模式时、它将发出 SYNC 信号。  当它处于跟随器模式时、SYNC 引脚仅用作输入。

    数据表更详细地讨论了这一点。

    可以在软启动后同步器件、因为当器件处于从模式时、振荡器仍在工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的清晰回答。

    祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴能够提供帮助。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、您好!  

    请回答一个问题、然后结束本主题。 在数据表中写入:"如果转换器配置为从模式、则在 SS 引脚与接地之间放置一个825-kΩ 电阻。" 我能否放置一个820kΩ 电阻器而不是825kΩ? 在我的理解下、它可以起作用。 唯一的影响是软启动时间。 是真的吗?

    此致、  

    法比恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    820k 欧姆就可以了。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    另一个问题。 在启动软启动之前、是否可以将 PWM 控制器与外部时钟同步?

    通常、我更喜欢在同步转换器之前处于稳定状态。 但是、如果在开始切换之前外部同步正常工作、会发生什么情况?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在软启动之前在外部发送 SYNC 信号。  在控制器变为活动状态后、器件将变为同步状态。

    此致、