This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62843:Rset 范围

Guru**** 2522990 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205336/tps62843-rset-range

器件型号:TPS62843

大家好、

 

我们想使用输出电压为0.750V 的 TPS628436。 数据表中的表8-1指出、在这种情况下、RSET = 205.0k。 但建议运行条件表中规定 RSET 范围应为4.87千欧至124千欧。

哪一个是正确的? 我们是否能够使用大于124千欧的 RSET?

 

此致、

黑海市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kurumi、

    感谢您与我们联系、

     对于 Vout = 0.75V、请使用 RSET= 205.0k;

    应更正数据表中 RSET 值的限值。

    谢谢!

    此致、

    Moheddin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

     

    您好、感谢您的及时回复。

    非常感谢您修改数据表。 这可能真的很令人困惑。

     

    此致、

    黑海市