This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:电源管理论坛

Guru**** 2382630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204883/lm2841-power-management-forum

器件型号:LM2841

尊敬的专家:

我注意到了同样的问题。 我在第15页严格实现了图14中12V 输出电压的设计。 I 测试16V 至42V 的输入电压范围。

它在36/37V 左右爆炸、三次。

我注意到 FB 引脚和 CB 引脚之间短路、但不是自动的。
你有任何想法可能会发生什么?


感谢您的观看、

此致、

Mathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marthi:

    该电路应该能在图14所示的运行条件下工作。  您能否准确标注器件值或器件型号以及布局来共享您自己的原理图?

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。   

    感谢您的答复。

    I 在 Vpp 上以16V 至36/37V 的电压启动。  

    VIN-为 GND。

    谢谢。  

    Mathi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mathi。

    感谢您提供信息、但布局不是很清楚、我无法看到铜多边形。  无论如何、您可以考虑缩短 IC GND 引脚到 C3接地端子的连接。  请注意、交流电流环路包括 C3、D2和 IC SW 及 GND 引脚。  该环路应紧凑、并且电流应布置在紧密的环路中、而不封闭大量的空间面积。 您可能需要考虑移除反馈电阻器、以实现紧密的交流电流环路。

    您还可以考虑添加一个与 C3并联的0.1uF 陶瓷电容器、以滤除高频开关噪声。  

    与 IC 损坏程度较低但电路性能相关的另一个良好做法: 应在输出端口处分接反馈感测点、该端口位于 C8或以上。 R16上的抽头节点的噪声比滤波器 C8处或之后的点要高。   请在下一个版本中考虑。

    还请参考数据表中的我们布局示例。

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。   

    我将在下一个修订版中修改此布局、并重试。

    感谢您的观看、

    Mathi