This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS16630-32EVM:如何计算 Cout?Cout 的最小电容是多少

Guru**** 1863280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS16630-32EVM, LM5145
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205255/tps16630-32evm-how-to-calculate-the-cout-what-is-the-minimum-capacitance-of-the-cout

器件型号:TPS16630-32EVM
主题中讨论的其他器件: LM5145

尊敬的供应商:

我们使用 tps16630在电池插入和拔出时保护 lm5145转换器,但我们的 PCB 空间有限。  TPS16630-32EVM 的设计参考中有一个1000uF 的电容器、这个电容器对于我们的 PCB 来说太大了。 lm5145的输入为48V 5A、我们还需要这么大的电容器吗? 我们可以减少 电容吗? 什么电容是合适的? 我们如何计算 Cout 的该电容?  

我期待您的回复,非常感谢您!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fu:

    电子保险丝器件运行不需要电容。 您可以根据自己的应用进行选择。 如果不需要、也可以跳过。 我们建议使用0.1uF 等小型陶瓷电容器进行去耦。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的答复。 我仍然想知道、为什么  tps16630-32 EVM 中有1000uF 电容器?   我期待您的回复,再次感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fu:

    使用 EVM 对该器件的应用建模。 所以在工业应用中、我们可以看到 VIN 上出现负浪涌、因此输出端的大电容可以保持输出电压。  

    此致

    G·库纳尔