This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:Rsns 限制

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205629/lm5069-rsns-limit

器件型号:LM5069

数据表的第8.3.1节指出最大 Rsns 为100m Ω-为什么有上限? 如果我们在较低电流的应用中使用更大的电阻器、例如200m Ω、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    感谢您的联系!

    请将 Rsns 值限制为< 100mΩ。 较高的 Rsns 会在负载电流瞬变期间在 Rsns 上产生较大的压降 、并会对 VIN 和检测引脚之间背靠背连接的二极管施加应力

    此致、

    勒凯什