This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:4通道 LED 板、带2个驱动器不工作的 LM3492

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191009/lm3492-4-channel-led-board-with-2-lm3492-where-driver-is-not-working

器件型号:LM3492

您好!
我正在使用4通道 LED 板、其中使用了两个 LM3492。
第一个驱动器连接两个 LED 的前两个灯串、第二个驱动器连接
至 LED 的第三个和第四个脉冲。
此电路板的解决方案可在24VDC 至18VDC 范围内使用、每个灯串包含15个 LED、其中
灯串电压介于31、5VDC 和46.8 VDC 之间、具体取决于灯串中所用 LED 的类型。
LED 的电流应为50mA。

现在、我们生产了几个电路板用于测试、并且产生了电流正在
电压为24VDC 时电流超过1A、并且至少有一个 LM3492会变得很热。 但它将通过
多块板、有时只有一个驱动器、在某些情况下两块板都会很热。
似乎在底线上有一些错误,我们将不会发现自己。
你能否仔细检查一下这个计划,并提供建议?

再次感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    简短更新。
    电感器 L101更改为180µH 0.49A、L201更改为150µH 0.56A 而结果没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene

    您是否愿意分享原理图的 BOM、因为屏幕截图中有些值不是很清晰?

    让我来确认一下您现在面临的问题是、LED 电流会上升到1A、而不是以50mA 为目标? 同一电路板中的两个驱动器电路都会发生这种情况? 两个驱动器电路之间如何连接输入和输出?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mason,

    请在此处查看 BOM:

    C101 || GRM32EC72A106KE05L
    C102 || GRM32EC72A106KE05L
    C103 || C3216X7R2A474K160AA
    R101 || ERJPB3B5232V
    C104 || MC1210B105K101CT
    IC100 || LM3492MH/NOPB
    L101 ||之前74477008现已7447789218
    D101 || US1M-13-F
    R102 || CRCW0603280KFKEA
    R103 || ERA3VEB1202V
    R104 |||MC008282
    C105 || MCA0805C100JCT
    R105 | CRCW0603383KFKEA
    R106 || CR0603-FX-1622ELF
    C106 || MC1210B225K101CT
    C107 || MC1210B225K101CT
    C201 || GRM32EC72A106KE05L
    C202 || GRM32EC72A106KE05L
    C203 || C3216X7R2A474K160AA
    R201 || ERJPB3B5232V
    C204 || MC1210B105K101CT
    IC200 || LM3492MH/NOPB
    L201 ||之前74477001现已7447789215
    D201 || US1M-13-F
    R202 || CRCW0603280KFKEA
    R203 || ERA3VEB1202V
    R204 |||MC008282
    C205 || MCA0805C100JCT
    R205 || CRCW0603383KFKEA
    R206 || CR0603-FX-1622ELF
    C206 || MC1210B225K101CT
    C207 || MC1210B225K101CT

    LED 类型(15个) CLR6A-TKW

    这不是 LED 灯串的电流、而是 VCC 的输入电流、它在电路中像短路一样不停地移动、但内部没有短路。

    这来自 LM3492、 生产 PCB 后、VCC 与接地之间的电阻大于350kR。 在电流限值为1A @ 24VDC 的情况下首次为 PCB 供电后、驱动器在大约20秒后立即变热、 当我在未连接电源的情况下测量 VCC 和接地之间的电阻时、我具有5R - 13R 介于 VCC 和接地之间、这意味着某物会被毁坏。

    此时未连接任何额外信息、PIN 的 DIM1和 DIM2通过10kR 电阻接地。 我已经发现它将从 LM3492的 SW、RT、VOUT、FB 引脚至某个位置进行通信。
    当我让 VCC 的电流不停地行驶时,两个驾驶员都会同时爆炸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene

    感谢您提供的信息。 我先回顾一下原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mason,

    与此同时、我可以很肯定我的计算失败了。 因此,我要求对此进行检讨。

    LED 灯串:15件  每个单元具有4个 LED 的 CLR6A-TKW 的特性(RGBW)意味着:

         典型 VLED-Red-典型值:  31、5V  (LM3492 #1 [IC100]上的通道1)

         VLED -白色-典型值: 43,5V  (LM3492 #1上的 Ch2 [IC100])

         VLED-Green-典型值:450V  (LM3492 #2 [IC200]上的通道1)

         VLED-Blue-典型值:  46、8V  ( LM3492 #1 [IC200]上的 Ch2)

    ILED   = 50mA

    输入电压     = 24VDC

    VinMIN = 18 VCD

    VIOUT (min)= 5Ω* ILED = 0、25V

    根据 评估板 AN-2056 LM3492评估板参考设计(修订版 B) 和数据表中的 Vout 参数描述
    VOUT (max)应为65V。 含义:

    VOUT (nom)* 2.5V / Vout (max)= VFB (nom)
                         IC100 (白色)-> 43.75V * 2、5V / 65V = VFB (标称值) IC100 = 1683V
                         IC200 (蓝色)  -> 47.05V * 2、5V / 65V = VFB (标称值) IC200 = 1、81V

    根据建议为 RFB2使用16 2kΩ 电阻、我使用以下公式计算 RFB1

    (VOUT (最大值)/ 2、5V -1)* RFB2 = RFB1  
                         (65V / 2、5V - 1)* 16200Ω= 405000Ω
    我首先使用383kΩ(因为有库存)、现在我更改为402kΩ。

    IIN (min) IC100)=(VOUT (nomCH1)* ILED)/VIN ->(31、75V * 0、05A)/24V = 00661A
    IIN (min) IC200)=(VOUT (nomCH1)* ILED)/VIN ->(43、75V * 0、05A)/24V = 009434A

    IIN (max) IC100 =(VOUT (nomCH2)* 2 * ILED)/ VIN ->(43、75V * 2 * 0、05A)/ 18V = 02431A  
    IIN (max) IC200 =(VOUT (nomCH2)* 2 * ILED)/ VIN ->(47、05V * 2 * 0、05A)/ 18V = 0261 4A

    对于频率、我首先针对500kHz 使用了280kΩ、现在还需要通过130kΩ 进行仔细检查、以确定大约1MHz。

    因此、我对电感器进行了两次计算。

    1.
         TON (IC100)=(1 - VIN / VOUT (nomCH2)/ fSW ->(1 - 24V / 43,75V)/ 500000Hz = 0、90µs
          TON (IC200)=(1 - VIN / VOUT (nomCH2)/ fSW ->(1 - 24V / 45、25V)/ 500000Hz = 0、98µs

          tonMAX (IC100)=(1 - VINmin / VOUT (max)/ fSW ->(1 - 18V / 65V)/ 500000Hz = 1、45µs
          tonMAX (IC200)=(1 - VIN min / VOUT (max)/ fSW ->(1 - 24V / 65V)/ 500000Hz = 1、45µs

          L100 =(VIN * tonIC100)/(2 * IINIC100)-->(24V * 0、9µs)/(2 * 0661A)= 164µH --> 180µH
          L200 =(VIN * tonIC100)/(2 * IINIC200)-->(24V * 0、98µs)/(2 * 09434A)= 125µH --> 150µH

          ILR (L100)=(VIN * TON (IC100))/ L100 ->(18V * 0、9µs)/ 180µH = 0、14A
          ILR (L200)=(VIN * TON (IC200))/ L200 ->(18V * 0、98µs)/ 150µH = 0、17A

          IL100 (PEAK)= IL100 + ILR (L100)/2 -> 02431A + 0、14A / 2 = 0、32A
          IL200 (PEAK)= IL200 + ILR (L200)/ 2 -> 02614A + 0、17A / 2 = 0、32A

         L100 => 180µH | R 960mΩ| IR 0、49A | Isat 0、5A
         L200 => 150µH | R 720mΩ| IR 0、53A | Isat 0、56A

    2.
         TON (IC100)=(1 - VIN / VOUT (nomCH2)/ fSW ->(1 - 24V / 43,75V)/ 1000000Hz = 0、45µs
          TON (IC200)=(1 - VIN / VOUT (nomCH2)/ fSW ->(1 - 24V / 45、25V)/ 1000000Hz = 0、49µs

          tonMAX (IC100)=(1 - VINmin / VOUT (max)/ fSW ->(1 - 18V / 65V)/ 1000000Hz = 0、72µs
          tonMAX (IC200)=(1 - VIN min / VOUT (max)/ fSW ->(1 - 24V / 65V)/ 1000000Hz = 0、72µs

          L100 =(VIN * tonIC100)/(2 * IINIC100)-->(24V * 0、45µs)/(2 * 0661A)= 81、9µH --> 82µH
          L200 =(VIN * tonIC100)/(2 * IINIC200)-->(24V * 0、49µs)/(2 * 09434A)= 62、36µH
    --> 68µH

          ILR (L100)=(VIN * TON (IC100))/ L100 ->(18V * 0、45µs)/ 82µH = 0、16A
          ILR (L200)=(VIN * TON (IC200))/ L200 ->(18V * 0、49µs)/ 68µH = 0、19A

          IL100 (PEAK)= IL100 + ILR (L100)/2 -> 02431A + 0、16A / 2 = 0、32A
          IL200 (PEAK)= IL200 + ILR (L200)/ 2 -> 02614A + 0、19A / 2 = 0、36A

         L100 => 82µH | R 470mΩ| IR 0、69A | Isat 0、78A
         L200 => 68µH | R 427mΩ| IR 0、74A | Isat 0、84A

    我在评估板和我们自己的 PCB 上检查了这些选项、但无法使其稳定运行、因此乐于助人。

    再次感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene

    我只是注意到不同 LED 灯串的正向电压不同。 因为该器件会将输出电压调节到支持足够 LED 电流的最小值。 这可能会导致不同正向电压发生冲突。 您是否尝试过使用两个相同的 LED 灯串?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,Mason,

    否我已尝试使用不同的 LED 通道、因此这意味着不同的 LED 正向电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是否意味着一个驱动器上的 LED 灯串不可能具有不同的电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene

    是的、我认为是这样。 但首先、你可能需要尝试看看是不是这样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    谢谢、我会再次检查。

    再补充一点、您能否为我提供有关计算 VOUTMAX 和 Vref 的信息。

    当我计算 VOUTMAX 并尝试使 Vref 处于1.5V 时、这意味着 VOUTMAX 大约比 Voutnom 高1.66倍、在本例中这意味着它大约为87.5V。

    最大输出电压是否可以高于65V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene

    VOUT 不能高于65V。 您可以将 Vref 设置为1.8V、以避免 Vref 为2.5V 时出现过压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    我现在已经全部更改、并尝试使用另一种计算。

    我正在使用274kR 电阻器、就像在评估板中一样、此电阻器在12V 时的开关频率应该是500kHz、因为我正在使用24V、我正在假设我的频率应该是300kHz、现在这是正确的吗?

    我已经测量了最坏情况的灯串电压、并且最大电压为50V。 50mA 下 Voutnom 为50.25V 的作用。 因此、我将 Vref 设置为1.95V、以具有接近65V Vmax 的电压。 为此、我将使用402kR 0.1%电阻器和16.2kR 0.1%电阻器、但我的 Vref 似乎处于2.2V、并且它上面有+/- 0.3V 的纹波。 这种行为合适吗?

    由于我的开关频率现在较低、为300kHz、我的 L1更改为330µH 0.71A IR 和1A Isat、运行情况非常好。

    此后、我将红色 Stat、即通道1上的串电压29V、与通道2上的白色 stirng 结合、该白色 strap 配置为50V 串电压、我在驱动这两种调制时、我无法看到行为或 Vref 电压方面的任何变化 通道。 当仅使用红色时、Vref 的电压也是1.1V、其纹波为0.3V。 这也可以吗?

    P.S.所有测试均在 TI 评估板和我的定制 PCB 上完成、结果相同。

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene

    让我确认一下,然后回到你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:

    有任何相关更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rene

    请查看我的以下评论:

    1. 我将使用274kR 电阻、就像在评估板中一样、对于12V 时的开关频率、应该是500kHz、因为我将使用24V、我要假设我的频率应该是300kHz 现在是这样吗?

    是的、理解是正确的。 输入为24V 时、频率应约为300kHz。  

    2. 我已经测量了最坏情况的灯串电压并且最大值为50V。 50mA 下 Voutnom 为50.25V 的作用。 因此、我将 Vref 设置为1.95V、以具有接近65V Vmax 的电压。 为此、我将使用402kR 0.1%电阻器和16.2kR 0.1%电阻器、但我的 Vref 似乎处于2.2V、并且它上面有+/- 0.3V 的纹波。 这种行为合适吗?

    我假设2.2V 是测试值、那么测试的 Vout 电压是多少? 0.3V 纹波可能来自输出电压纹波。 您可以添加一个更大的输出电容器以减少这种情况。

    此后、我将红色 STING (通道1上的灯串电压29V)与通道2上的白色搅拌连接、并具有50V 的灯串电压、我在驱动这两种开关时看不到行为或 Vref 电压的任何变化 通道。 当仅使用红色时、Vref 的电压也是1.1V、其纹波为0.3V。 这也可以吗?

    您是否尝试过使用两个白色字符串? 当您提到没有更改时、是否意味着仍然没有通电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mason:
    从第一个角度来看、我的串电压始终是最相等的、这就是使系统运行良好的原因。

    现在出现另一个问题。
    当 PWM 调光比被增加时、驱动器 立即关断并且不会再出现故障、那么看来是有缺陷的。

    短于300ns 的 PWM ON 信号会破坏 LM3492吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene:

    当 PWM ON 信号短于300ns 时、内部电路可对信号进行滤波并将其视为低信号。 在这种情况下、电流阱不会驱动任何电流、LED 将熄灭。 当您说"驱动器立即关断且不会再出现"时、Vout 是否仍有电压? 您是否曾尝试过再次降低 PWM 调光比? 或者重新启动 IC 以查看它是否能够再次正常工作? 请更详细地描述该现象以帮助进行分析。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yichao:
    感谢您的答复。
    我的 PWM 频率是1.5kHz。 当我的 PWM 为0时、我的 VFB 引脚上电压约为1V。 当我使用的 PWM 周期>= 300ns 时、VFB 将为1.6V 和1.85V、具体取决于我要查看的是哪个 LM3492 (我有两种不同的串电压)。 当我使用小于300ns 的 PWM 导通周期时、我可以看到 VFB 会增加、大约为2.2V。
    当我在0ns - 300ns 范围内的 PWM 开启周期内摆动时、我可以看到在我的 VFB 上出现跳闸(2.2V 会升高)、而我的 LM3492会再次变得很热。

    此后、LM3492有缺陷、不再工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rene:

    当 PWM ON 小于300ns 时、动态余量控制(DHC)似乎无法正常工作。  为了 大大增加效率、DHC 在1~2.5V 之间调节 VFB、此电压取决于 PWM 打开时 Iout1引脚和 Iout2引脚的电压。 当 PWM 为0时、电流为0、LED 压降最小、然后 DHC 将 VFB 调整为1V。 当 PWM 打开>300ns 时,DHC 将 VFB 调节到1~2.5V 之间。  当 PWM 开启<300ns 时、DHC 可能会在 PWM 开启期间无法获得 Iout1引脚和 Iout2引脚的适当电压(因为太短)。 因此、VFB 被错误地调节至2.2V 、并显著增加内部电路的功率损耗、从而导致热关断。