This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:快速 QMax 的相关问题2

Guru**** 2811565 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205345/bq27426-related-problems-of-fast-qmax-2

器件型号:BQ27426

尊敬的 TI 工程师:

在我们的项目中使用 BQ27426时、我们对 Fast QMax 有一些问题:

1 μ V、:39

该寄存器的值是什么意思? "快速 QMax 测量数量"中的"数量"是什么意思?

2 μ V:、43/44/45/46

未使用默认值时、如何修改这四个寄存器? 或者、对电池寿命和测量精度有何影响?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    #1:测量仪表基于点测量(电流、电压和温度)计算 Qmax。 在计算快速 QMax 之前、需要放电深度> Fast QMax End DOD、并且点测量数> Fast QMax Min Points。

    #2:这些寄存器控制电量计允许的 Qmax 变化量。 通常、使用过程中 QMax 不应上升。 会随着时间的推移而减小。 但是、尤其是使用快速 QMax 时、始终存在测量误差的可能性、因此电量监测计会应用限制来避免 QMax 中的严重误差。 这些寄存器控制这些限制。 例如、如果您认为您的电池实际上可能具有150% Qmax 与默认的 QMax 值、则可以将最大% Default Qmax 设置为150%。 Qmax 是准确电量监测的关键、因此如果您设置这些值、尤其是如果您调整限制 Qmax 更新的其他 Qmax 算法参数、那么电量监测计可能会计算出不准确的 Qmax、并且电量监测会受到负面影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢!