This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480:降压稳压器1输出是否可以设置为3.3V?

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205270/lm26480-can-buck-1-output-be-set-at-3-3v

器件型号:LM26480

您好!  

 我的客户已使用 LM26480将降压1输出设置为3.3V@500mA。 3.3V 超出了(降压1:1.5A 时0.8V 至2V) LM26480数据表中列出的降压1的推荐范围。 有任何风险吗?

附加了客户原理图以供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ken。

    使用输出稳压器范围之外的元件配置可能会导致稳定性和纹波问题。 我们无法保证在这种情况下不会有任何风险、尽管内部比较器可能会钳制电压(钳位至2V)。

    为什么他们将 Buck1用于3.3V 电压轨? 原理图显示 BUCK2为1.2V (尽管表中显示为2.5V)、因此我认为客户更好的选择是交换电源轨1和2。 请注意、对于3.3V 电压轨、强烈建议将一个额外的33pF 电容与6pF 输出电容串联。

    此致!

    大卫·马丁内斯