This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53513:噪声抑制方法

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205147/tps53513-noise-suppression-methods

器件型号:TPS53513

你好。

我现在尝试使用 TPS53513生成0.9V。 我有几个问题。 它通过12V 产生0.9V 电压、但12V 具有约100kHz 的开关噪声。

降低此噪声的唯一方法是滤除 TPS53513的输入级或提高开关频率吗?  或者我应该使用另一个 IC?  

在开关噪声方面、使用5V 电源生成电压比使用12V 电源生成0.9V 电源电压更有利吗?

在线路调节和负载调节方面、从5V 生成电源比从12V 生成电源更有利吗?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    Unknown 说:
    要降低此噪声、唯一方法是滤除 TPS53513的输入级或提高开关频率?  或者我应该使用另一个 IC?  [/报价]

    降压开关稳压器以不连续的输入电流运行。  它们在导通期间从输入端汲取满载电流、然后在关断期间没有电流从输入端流出。  导通时间约为 IOUT/VIN、因此输入电流约为 VOUT x IOT/VIN VOUT。  这样、输入功率(VIN x IIN)大约等于输出功率(VOUT x IOUT) 。这种不连续输入电流会导致输入在开关频率下产生一些开关噪声。

    这通常通过从转换器的输入电压到转换器的电源接地添加低 ESR/低 ESL 陶瓷旁路电容来降低。  通常、仅通过陶瓷旁路电容即可将输入纹波降低至几百毫伏。  如果需要进一步降低输入电压纹波、设计人员通常会在输入端串联一个铁氧体磁珠。  磁珠的额定 VOUT 电流至少应为1.3x IOUT_max x (VIN/VIN_min)、以确保输入电流(包括效率)不超过磁珠的额定值。  在铁氧体磁珠之后、降压转换器输入端的陶瓷电容之前添加一些额外的更高 ESR 电解电容、有助于通过将 ESR 用作阻尼电阻器来最大限度地降低产生 L-C 谐振的可能性。

    Unknown 说:
    它可以从12V 产生0.9V 电压、但12V 具有大约100kHz 的开关噪声。

    TPS53513的开关频率为100kHz、典型值为低、除非它在轻负载条件下运行且启用了自动跳频。  如果这是在较高负载下或选择了强制连续导通模式(FCCM)、 那么、我建议检查 IC SW 节点的开关频率、看看它是以100kHz 的频率进行开关、还是100kHz 的输入纹波可能表示存在不同的问题。

    输入电容器和一些源电感之间可能存在谐振频率、输出电容不足、或者电感器和感应输出电压之间的电源路径传播延迟过长。

    在开关噪声方面,从5V 产生电压比从12V 产生0.9V 电压更有优势吗?

    从5V 转换到0.9V (TSW 的18%)和从12V 转换到0.9V (TSW 的7.5%)产生的导通时间通常会导致5V 输入产生更多的纹波电流、并且需要更多的输入旁路电容来降低输入纹波电压、 但与12V 输入相比、5V 输入实现所需的输入旁路电容可能更容易。  由于直流偏置对陶瓷电容器的影响降低了它们的有效电容、因此通常建议输入电容器的额定电压至少是输入电压的2倍、因此5V 输入电容器的最小电压为10V、12V 输入电容器的最小电压为25V。

    [报价 userid="555630" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205147/tps53513-noise-suppression-methods "]在线路调节和负载调节方面、从5V 生成电压比从12V 生成电压更有利吗?  [/报价]

    TPS53513采用 TI 的 D-CAP3恒定导通时间控制、该控制在5V 或12V 电压下具有非常好的线路和负载调节性能。  输入为5V 时、效率会略高、但在相同输出功率下、输入拉电流会高得多。

    如果您尝试上面的建议、但这样无法帮助您减少纹波、或者您有 SW 波形可以共享以获得其他帮助、请告诉我们。

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter。

    感谢您的快速响应。 另外、感谢礼貌的讲解。

    这件事我是不知道的。 不过、我没有您说的波形、因为我还没有处于设计阶段的电路板。

    我很抱歉。

    祝你一切

    顺利。