This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:放电 FET 未受控制

Guru**** 2768235 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQSTUDIO, BQ76952EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1198997/bq76952-discharge-fets-are-not-under-controlled

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我们使用 I2C 命令 BQ76952的 Discrge FET。

FET 的设置 如下所示。

这里有两个问题。

1) 1)有时、 在通过 I2C 发送0x0096命令后、放电 FET 不会立即打开、并且会在大约1分钟内打开。

2)在组装产品时、有时即使我们连接了 BQ76952与主机之间的通信电缆、放电 FET 也会自行打开。

请检查这些问题、谢谢。

艾伦  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Allen:  

    我不清楚看到 DFET 立即打开是什么意思(请澄清一下您的程序)、您能否说明您是尝试实现 FET 导通还是关断?

    0x0096 ALL_FETS_ON ()命令将允许 FET 导通,因此这将有效地闭合 FET,而不会将 FET 断开,如第一个问题中所述。

    提供的寄存器设置似乎可以正常工作。 您是否观察到 BQStudio 上的位寄存器上有任何可能导致 DFET 保持关闭状态 (即主动故障或 DFETOFF 或 CFETOFF 置位)的情况?

    您能否提供.gg 文件和原理图以便进行更彻底的查看?

    此致!  

    -Luis T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis:

    是的、我发送 0x0096以关闭 FET μ,、但 FET 将等待大约40s-1min 来关闭。

    第1步:将 0x0096发送到 BQ76952

    第2步: FET 将不会关闭

    第3步:等待 40到1分钟、FET 闭合。

    LD 引脚电压在0至49V 时变为高电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:  

    我已经在 EVM 板上进行了测试,在发送0x0096命令 all_fets_on ()后, FET 立即闭合。

    请记住,ALL_FETS_ON ()命令仅允许 FET 导通,实际上并不强制 FET 闭合。  

    如果出现任何故障或其他条件、FET 可能会保持关断、而这些故障或条件可能会在40s-1min 结束后清除。

    您是否能够提供有关测试序列和设置的更多详细信息? 我们似乎没有获得完整的信息。

    .gg.csv 文件还可以帮助我们查看您当前的设置、请提供此文件、以便我们为您提供更好的帮助。  

    如果您需要有关如何执行此操作的帮助、请参阅 BQ76952EVM 用户指南 第3.6.1节:输入、保存和加载配置  

    此致!  

    -Luis T  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../616_2D00_13001_2D00_00_08FF_600_2D00_1000w_2D00_BQ76952_2D00_V1.0_09FF_3.gg.csv

    尊敬的 Luis:

    请检查这个.gg 文件,并给我们一些建议,谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen:  

    我们已经在 EVM 上加载了设置,可以看到 FET 在发送 ALL_FETS_ON ()命令后立即开启。  

    请提供以下信息:  

    1.原理图审阅

    2.从器件上电到 ALL_FETS_ON 命令置位后出现的问题的准确测试顺序。  

    3. BQStudio 上 ALL_FETS_ON 命令前后整个位寄存器的快照、是否存在任何观察到的故障?   

    此致!  

    -Luis Torres