This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:AEF 的 Cinj 有多大?

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205609/lm25149-q1-how-big-can-cinj-be-for-aef

器件型号:LM25149-Q1

您好!


我试图以较低频率和高衰减进行开关。  在使用数据表中的等式#26后,我 注意到电容值可以 变得很高。 我可以使 Cinj 和让 AEF 正常工作的大小是否有上限?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    High Robert:

    CINJ 可以是任何大小、但我想说1或2.2uF 是实际上限、任何更多的都是 收益递减。

    阻尼电阻或放大器输出阻抗可能会在 AEF 总分支阻抗中占主导地位、因此降低容性阻抗并不会太大。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多