This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22810:TPS22810的问题

Guru**** 2618735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205239/tps22810-questions-of-tps22810

器件型号:TPS22810

尊敬的团队:

我想知道  可以释放多少浪涌电流、 TPS22810DBVR  上市?

如果 Vout 最大值为5.25V、CL 大约为221uF、 您建议的 CT 值是多少?

 

您还能提供 CT 软启动时间的公式吗?

我想知道 当我使用47nF 时的软启动时间、谢谢~

 

谢谢~

吉米

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    如果 CT 上的电容< 1nF、您可以使用第9.3.4节中的公式计算输出压摆率、否则该表就足够了。 如果您使用47000 pF、那么它的上升时间将非常长(通过使用表中的数据创建线性方程收集~3905uS)。 可接受的浪涌电流是器件能够处理的最大电流:

    如果您使用 DRV 封装、则至少需要400uS 的上升时间、以将其保持在3A 以下;但是、您可以在 CT 引脚上使用10nF (864us 上升时间)、以将浪涌电流限制为低至~1.34A。

    您可以使用浪涌电流计算来确定这一点。

    此致、

    K·伯恩赛德