This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压转换器宽输入范围输入:(20V-96V)输出(5V/~2.5A)

Guru**** 1839620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5012, LM5013
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205398/buck-converter-wide-input-range-input-20v-96v-output-5v-2-5a

主题中讨论的其他器件:LM5012LM5013

您好!

我在搜索降压转换器。 我有一个应用程序、具有以下参数:

输入电压:将介于20V - 96V 之间

输出电压:5V。

电流:5V 时为1.5A -峰值约为2、5A。


重要的是直流/直流稳压器可以处理宽范围的不同电压。 您可以推荐任何直流/直流稳压器吗?


此致

法比安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabian:

    感谢您与我们联系。  在转换器中、您指的是具有集成 FET 的 IC?  那么您可以考虑 LM5013或 LM5012。  

    谢谢。

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、正是我所寻找的。