This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735:TPS73501的上电序列

Guru**** 1807890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205391/tps735-the-power-on-sequence-of-tps73501

器件型号:TPS735

Vin 和 EN 连接在一起、上电序列如下所示。

黄色波形为 Vout、蓝色波形为 Vin、为什么当 EN 引脚小于阈值电压时 Vout 会跟随 Vin?   我认为 Vout 应保持在0电平。

EN 连接到 Vin 的分压器电路、 上电序列如下。

这种顺序符合我的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您与我们联系。  

    是否可以共享电路原理图和/或什么是 Vin、Vout 和电阻偏差器? 从共享的图像中读取真的很困难。  

    是否 使用了降噪电容器? 如果是、电路板是否已彻底清洁? 是否可以对此进行重新测试、并使用 IPA 和 DI 清洁电路板、以确保 PCB 上没有树脂残留物?  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔