This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A92:应用问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A92

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205163/tps7a92-application-problem

器件型号:TPS7A92

大家好、

对于 TPS7A92、客户希望使用20uF MLCC 电容器。 我们是否能够支持它?

非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yadong。

    只要客户电容器满足这些要求、就没有问题。  他们需要使用施加的直流偏置电压和制造商提供的最小交流纹波(通常为10mV AC)来评估电容器。

    谢谢。

    斯蒂芬