This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:LP3878MR-ADJ

Guru**** 1774980 points
Other Parts Discussed in Thread: LP3878-ADJ
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204706/lp3878-adj-lp3878mr-adj

器件型号:LP3878-ADJ

早上好!
我写的是在阅读 LP3878MR-ADJ 数据表时产生的疑问。

器件数据表第3页说明了

请勿连接。 器件  引脚2  用于 LP3878-ADJ VADJ 精度的后封装测试和校准。

该引脚必须保持悬空。

请勿连接到任何电位。

不要接地。

不建议在器件引脚2上进行任何引脚连续性测试。对于这种情况、不建议使用 N/C 2。

导通性测试结果将根据工厂校准的操作而变化。

器件引脚2上进行激进的引脚连续性测试(高电压或大电流)可能会激活修整电路、迫使 VADJ 超出容差。

在我们的在线测试(由 HP3070进行)中、我们通常会测试所有引脚、甚至是未连接的引脚、以验证在回流焊过程后这些引脚是否未短接到其他引脚。

在这种情况下、我们要检查引脚2是否与引脚3短接。 此程序是否会导致组件出现问题?

如果没有,我们应该期望什么结果? 引脚2是否是三态引脚、那么它应该是高阻抗还是引脚2是否可以内部短接至引脚3?

 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enzo:  

    引脚2未在内部短接至引脚3。 我知道有必要检查连续性、但是、建议不要这样做。 此引脚在内部连接到其他一些电路、但未短接到任何其他引脚。  

    我们很难确定预期结果: (+) LP3878-ADJ:LP3878SDX-ADJ -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此外、这是我们的旧器件之一、查找信息也是一项挑战。 我强烈建议迁移至我们的较新器件、例如 TLV767。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Edgar。

    根据您的回答、如果我们发现引脚2短接至引脚3的元件、这应该不是正常情况、是这样吗?
    如果我们要找到任何组件、我们应该如何处理这些组件?

    最尊重

    e.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Enzo:  

    引脚2和3不短接、不应短接。  

    有两种可能:1) PCB 短路 或2) 器件因连续性测试而损坏。

     

    在上一个共享线程中观察到了类似的情况: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1057111/lp3878-adj-lp3878sdx-adj。  

    是否有办法进行启动测试而不是连续性测试? 这将确保没有 TRIM 激活和/或如果该器件短接至另一引脚、则它也将被捕获。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔