This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54540:TPS54540 Vout 在移除负载时是否可以快速放电?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54540, TPS62903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204466/tps54540-does-tps54540-vout-can-quick-discharge-when-remove-the-loading

器件型号:TPS54540
主题中讨论的其他器件: TPS62903-Q1

大家好、

我的客户询问 TPS54540可以在我们移除负载时快速充电器吗? 它们有一种情况将禁用输出负载、这种情况下  需要  Vout 在 8.5V 至0V 之间放电小于10ms。 就像在 MOS 上、如下图的红色圆圈、快速充电器。

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器件不具有有源输出放电特性。  

    该二极管+ FET 是 BOOT 电路的一部分、主要用于在 SW 节点关断期间帮助将 SW 下拉至0V (GND)。  

    根据您的系统应用、您可能对具有输出放电功能的转换器感兴趣、如 TPS62903-Q1 (https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62903-q1.pdf)。 您可以在降压转换器参数搜索中搜索输出放电。  

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    非常感谢!

    Br、

    吉米·贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    我现在将关闭该主题。 如果您还有其他问题、请随时回复、该主题将重新打开以供进一步讨论。