This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40200:24V 至5V 设计。 输出关闭。

Guru**** 2507525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1199756/tps40200-24v-to-5v-design-output-shutting-off

器件型号:TPS40200

我正在寻找一些有关我的5V 电路可能发生故障的建议。  工作几秒钟。  这是一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    在应用工程师中循环、感谢您的耐心等待。

    亨利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特  

    我想、会  触发电流限制保护。 在更改 R57或 R62时、您是否看到了任何改进?  

    将 R61直接连接到 C3正极接头后、请重新测试、并分享一些波形以进行进一步调查。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在将 R60更改为10欧姆或将 R57更改为1K 时、我没有看到任何改进。   您是指 C38而不是 C3吗?  24V 直接连接到 R61?  原理图中没有 C3。  感谢罗伯特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好。另一个问题。  当我使用12V 而不是24V 来驱动此电路时、一切都正常。  实际上、6-18V 之间的任何器件都能完美运行。   请帮我理解原因。  罗伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许12V 线路更安静吗?  我认为这可能是问题的根源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    是的、我是指 C38。  

    如果问题是由电流限制引起的、则可能是因为开关噪声在较高 VIN 时更大。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关噪声是否来自反馈回 VDD 引脚8的 RC 输入引脚1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特

    • 开关噪声由 Q20开关 和寄生元件的相互作用引起。  
    • 这是其中一个理论。 如果 R61产生任何噪声、R61应连接到 C38并远离 VDD 引脚。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过测试、将 R61直接连接到24V 电源未解决问题。  必须是由 Q20产生的开关噪声。  是否有关于如何降低 Q20噪声并仍然使用24V 电源的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,罗伯特  

    • 增加 R56。 在监控 Q20温度的同时、尝试将 R56从2 Ω 提高到最高10 Ω。
    • 填充 Q20源极连接和 D11阳极连接之间的陶瓷电容器。 目标是使开关环路尽可能小。  
    • 尝试使用其他具有较小 Qrr 的功率二极管。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 我将关闭此主题、因为我有一段时间没有收到您的来信。
    如果您仍在尝试解决此问题、请随时打开新主题。 谢谢
    - EL