This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:直流/直流充电器解决方案

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148-Q1, LM5143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204722/lm25143-dc-to-dc-charger-solution

器件型号:LM25143
主题中讨论的其他器件:LM5148-Q1LM5143

我们使用适配器为电池充电(内置 BMS)。

适配器电压为32V 或36V、电池电压为25.2V。 充电电流最大为7A。

我们需要使用降压控制器连接适配器和电池、通过控制 FB 来调节电流和电压。

但热是一个问题。 该解决方案合适吗?

请推荐其他电池充电解决方案。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YX 您好

    我认为您不需要使用双相控制器来提供7A 电流。 我认为您可以使用单通道控制器(例如 LM (2) 5141-Q1、LM5148-Q1)来处理7A。

    此外、请参阅 https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter 

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    如果使用单通道控制器、我认为散热是个问题。

    因此我需要使用双相控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否有像 ADI LTC7891这样的 GaN 降压控制器?

    我们不需要上述100V、42V 电压即可满足我们的条件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    YX 您好

    然后、我认为 LM5143与您想要的器件匹配。   如需更多信息、请参阅 e2e.ti.com/.../how-to-design-a-simple-constant-current-constant-voltage-buck-converter。  

    - EL