This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:UCD90320 CAN't be found

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205199/ucd90320-ucd90320-can-t-be-found

器件型号:UCD90320

您好、颐和:

由于我们需要遵守 MCTP 的地址规则、因此我们在 SMBus 上添加了一个地址转换器(LTC4317CDHC、XOR)。

这是拓扑。

UCD90320的硬件设置为0x33。

在主机侧、UCD90320的地址为0x6C。

-

我们发现主机端的 GPI 无法找到 UCD90320。

因此、我们要与您确认:

1.如果0x6C 是 GUI 可接受的地址?

2.要实现硬件连接,我们是否需要将警报引脚连接到 USB-TO-GPIO 适配器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hanwen、

    1、地址0x6C 是有效地址。

    2.对于硬件连接,您无需将警报引脚连接到 USB-TO-GPIO 适配器。 仅当您希望 从设备获得警报时。

    此致

    安妮·恩戈

    德州仪器(TI)