This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:BQ4050铁锂电池 RSOC 不正确

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205354/bq4050-bq4050-lithium-iron-battery-rsoc-incorrect

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件: GPCCEDV

您好  

客户使用 BQ4050时、铁锂电池的 标称电压为3200mV、充电电压为3650mV、容量为3800mA、终止电压为0.01C-3.65V。

问题是剩余容量不正确、他们已完成 GPCCEDV 并上传报告数据。

在终止放电后 再次唤醒时、发现其电源仍然为99%、3761mA、3800mA 内插

附加了.gg 文件、GPCCEDV 报告、以及日志数据

e2e.ti.com/.../2023_2D00_03_2D00_13_2D002800_1serise_2900_.gg-_2800_1_2900_.csve2e.ti.com/.../cedv_5F00_log.rare2e.ti.com/.../4861.GPCPackaged_2D00_report-_2800_1_2900_.zip

正在等待您的回复。

谢谢

星形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Star:

    当监测计从关断状态唤醒时、它会获取 OCV 读数以与 SOC 相关联、似乎电池可能在唤醒期间短暂充电、从而导致监测计将 OCV 与过高的 SOC 相关联。 电压在唤醒时必须保持稳定、监测计才能准确关联电压。

    此致、

    怀亚特·凯勒