This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19537Q3:焊盘平坦度信息

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19537Q3

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204769/csd19537q3-pad-flatness-information

器件型号:CSD19537Q3

大家好、

您能告诉我  CSD19537Q3的焊盘平坦度(即焊盘到电路板的最大距离)信息吗?

它与数据表封装信息中的 A1 (最大0.05mm)一样吗?

我的客户假设它应该大于 A1、因为 考虑到了封装翘曲。

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    谢谢咨询。 A1 (0.05mm)是焊盘尺寸的公差。 问题与焊盘的平坦度有关。 假设您将封装放在一个完全平坦的平面上、平面度作为数据表封装图中的 c 尺寸进行测量。 在本例中、它是0.08mm。 如果您有问题或需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John-San、

    我不认为 C=0.08mm。

    另外、对我而言、C 看起来像是散热焊盘的引脚高度。

    您能否仔细检查焊盘平坦度(即如果电路板是完全平坦的平面、则焊盘到电路板的最大距离)信息?

    此致、

    伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Itoh-san:

    请参阅随附的附加图纸。 平坦度为 C (不是 c)、为0.08mm。 对于任何混淆深表歉意。

    此致、

    约翰

    e2e.ti.com/.../DQG_2800_Q3_2900_.pdf