This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:LMG2610和 UCC28782

Guru**** 2505715 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76005, LMG2610, UCC28782, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202098/ucc28782-lmg2610-with-ucc28782

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件:LMG2610LMG5200、LM76005

您好:

LMG2610的 DS 指出该器件用于

然而、任何地方都无法注意到这一限制来自哪里。

肯定有一个地方是输入电压限制:它越低、峰值电流越高、或许更低的 Lm 也会强制更高的泄漏、从而导致更高的 GaN 峰值电流。

为了满足 USB C PD 和采用者提供的100W 限制、可以安全地指定最低输入电平为120V、而不是100V。

它是否会超出任何 SOA 界限?

对此的任何评论都将受到高度赞赏。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件适用于有源钳位反激式转换器。 由于磁性元件尺寸、ACF 作为一种拓扑开始在超过75W 的功率下失去竞争力。 此外、75W 以上的离线转换器依法需要 PFC。

    对于100W USB-C 转换器、无论如何都需要有源 PFC、因此 LMG2610输入电压应为~400V。

    如果在某些应用中、LMG2610需要在100Vin 的输入电压下作为100W ACF 运行、这也是可以实现的。 LMG2610电流限值在数据表的第6.3节中规定。

    谢谢。

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    USB C PD 技术规范规定、有一个模式"EPR"、在该模式下、VBUS 可被编程为24、28、36或48 V、最高240W。

    即使在240W 功率下、LMG2610也不会超过其 I LIMIT。  是否可以使用 UCC28782控制器的模式,当然,xmfr , SR 等可以处理这种功率限制在5A 最大输出?

    是否应该重新设计 xmfr 以适应此范围?……我们更喜欢采用交流到48V 输出设计、使用带 I2C 的同步降压、并可在5V 到48V 的电压范围内降压!

    我们使用 TPS5588完成了设计、但这没用。 我们还可以从 TI 获得什么其他解决方案?

    对此的任何审查都将受到高度赞赏。

    R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使在240W 功率下,LMG2610也不会超过其 I limit。  所以,使用 UCC28782控制器的模式当然提供的 xmfr , SR 等可以处理这种功率全部限制在5A 最大输出?[/报价]

    LMG2610可以很好地处理240W 的功率、如果它从 PFC 级接收400Vin 电压。 但是、在该功率级别下、我建议使用 LLC 转换器而不是 ACF、以便减小磁性元件的尺寸。

    我们是否应该重新设计 xmfr 以适应此范围?...我们更喜欢在交流到48V 输出中进行设计、使用具有 I2C 的同步降压、可在5V 到48V 的电压中进行降压!

    TI 在今年晚些时候推出的用于48V PD 的 USB-USB 控制器采用您所述的方式运行、具有连接到数字控制式较低电压的固定直流轨。

    [报价 userid="222328" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202098/ucc28782-lmg2610-with-ucc28782/4544468 #4544468"]我们有一个设计是使用 TPS5588完成的,但这当然不会。 我们还有 TI 的其它解决方案吗?[/quote]

    如果您对 GaN 输出级感兴趣、LMG5200 +控制器可能是不错的选择。 对于 Si 解决方案、LM76005之类的东西可以使用。

    谢谢。

    特拉维斯