This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24:Tps546d24

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24, TPS546D24A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204638/tps546d24-tps546d24

器件型号:TPS546D24
主题中讨论的其他器件:USB-TO-GPIO2

尊敬的 Peter / TI 支持团队:

我需要 TPS546D24器件的 Excel 数据表。 组装厂已将以上部分与 A 版本进行了比较。 所有导轨都已关闭、我甚至无法通过融合工具进入零件。 已经完成了请求、如果您可以通过电子邮件发送、那将非常好。

我希望如果我更改捆扎带的值、那么我可能能够通过融合进入部件并配置 NVRAM。

我现在正处于死锁状态。  

谢谢。

巴赫拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    您的 mysecure 访问权限待定、我已申请加快访问速度。  但是、TPS546D24A 表中没有引脚编程电阻器组合、这会使 TPS546D24不通过 PMBus 进行通信、因此这表示可能存在其他问题。

    1)当前发布的 FUSION Digital Designer 版本存在扫描错误、无法正确检测 TPS546x24x 系列器件。  在我们努力纠正该问题时、请尝试使用该旧版 Fusion 版本、查看是否允许您成功连接到器件:

    e2e.ti.com/.../TI_2D00_Fusion_2D00_Digital_2D00_Power_2D00_Designer_2D00_7.7.1.zip

    2) 2)如果这样不起作用、请检查 TI FUSION Digital Designer 中的上拉选项。  新的 USB 转 GPIO2在发货时禁用了内部上拉电阻。  如果电路板自身没有内部上拉电阻、DAT 和 CLK 电平可能无法切换、并且 USB 转 GPIO2将不会收到响应。

    3) 3)如果这不起作用、请检查 FUSION 中的扫描选项以确保启用 FUSION 用于识别 TPS546D24的 ID_DEVICE_ID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我还担心合同制造商在哪里误安装了 TPS546D24器件。  TPS546D24是限制发布器件、订购时不应轻易错。  请咨询 CM、了解他们购买 TPS546D24器件的地点。  如果这些产品不是从 TI 或授权经销商处购买的、也可能会出现其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 Fusion、我能够通过选项卡插入具有较旧版本软件的设备、但是、尽管选择了 NVRAM 引导选项、但似乎仍然存在与引脚捆绑相关的关系? 我是否应该 根据引脚搭接图显示的值更改电阻器值?  

    仍然无法访问安全站点。

    谢谢。

    巴赫拉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    要禁用引脚编程并使用存储的 NVM 值、您需要:

    1) 1)使用 FUSION GUI 设置所需的 PMBus 值

    2) 2)设置 PIN_DETECT_OVERRIDE 命令以为您希望从 NVM 发出的命令选择 NVM。

    您可以强制命令值为0000h、以使所有命令都来自 NVM

    3) 3)将这些值写入硬件

    4) 4)将这些值存储到 NVM 中

    5) 5)从 NVM 恢复值或通过将 AVIN 循环至2.7V 以下来重新启动 IC

    此时、您需要关闭 FUSION 并将其重新打开、或选择器件菜单、"Refresh All paramters"确实指示 FUSION 软件从目标器件读取所有值。

    是的、"引脚编程"页面融合指示要为在引脚编程页面中选择的设置选择的电阻器、但这些设置不会复制到器件中、因此如果您使用引脚编程选项卡尝试配置器件、 这可能是您看到它与引脚编程值保持一致的原因、即使在选择 NVM 作为源后也是如此。