This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:建议替换 MT3608

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, LM5157, TPS40210, MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1201245/tps55340-suggest-replace-mt3608

器件型号:TPS55340
主题中讨论的其他器件: LM5157TPS40210MC33063A

大家好、

是否有更好的建议更换 MT3608?

目标价格为0.04美元

e2e.ti.com/.../4012002220_2D004753D358_IC_5B00_MT3608_2C00_SMD_2C00_SOT23_2D00_6L_2C00_AEROSEMI_5D00_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    感谢您使用 e2e 论坛。

    是的、TPS55340将符合 MT3608的规格。
    另一个替代方案是价格更贵的 LM5157。 也可能有 TPS40210、甚至是 MC33063A、具体取决于其应用。

    很遗憾、我无法提供任何详细的定价信息。
    您是否了解客户的其他规格要求? 例如、最小输入电压、输出电压/功率、特性

    此致、
    尼克拉斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有任何其他问题、 只需 回答下面的问题、即可重新打开该主题。

    否则、请随意单击"已解决"按钮。

    谢谢、此致、
    尼克拉斯