This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:咨询

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204083/bq34z100evm-inquiry

器件型号:BQ34Z100EVM

您好!

你好。 我有一个客户正在使用 BQ34Z100EVM。 请在下方查看他的查询以供参考。 非常感谢。

我检查了 EVM 参考设计、但无法了解 J5接头的跳线配置。
我在数据表中读到、BAT 引脚必须为900mV、并且电池组电压低于5V、不需要外部电阻器网络、但需要网络的电压高于5V。
1:我想知道为什么 J5接头上有两个位置、电压小于5V 但大于5V。
2:假设电池组电压是16V、那么 J5将如何通过计算电阻来配置?
3:如果我不想监测温度、那么如何处理 IC 的引脚11?
4:如果我使用 I2C 通信、我可以让引脚12悬空或保持 NC 吗?

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 小于5V 和大于5V 时、2位置分别用于电压监控和 REGIN 输入。
    2. 如果 PACK 电压是16V、则应在标记为大于5V 的位置上放置2个跳线、在标记为16V 的位置上放置 J2上的跳线、以实现适当的电压分压比
    3. 建议在引脚11和 REG25之间连接 NTC 的情况下测量电流、 不过、如果器件距离电池足够近、使用片上传感器测量温度仍然是一种解决方案、如果未使用 NTC、可以连接10k 电阻器作为 NTC 的占位符
    4. 对于 HDQ 的引脚12、如果未使用、该引脚可保持悬空或连接到 VSS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    你好。

    如果我假设电池电压为16V、则根据跳线配置、使用了两个 MOSFET Q3和 Q8将 REGIN 与16V 相连。
    需要在 REGIN 上施加哪些电压?
    为什么要使用两组 MOSFET 或支路来传递相同的电压?

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      数据表中指定了电压输入范围、所需的输入范围为2.7V-4.5V。

      使用2个 FET 可以获得更好的驱动能力。