This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:-R2 T RISE、能量标度和设计能量参数

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1202463/bq34z100evm--r2-t-rise-energy-scale-and-design-energy-parameters

器件型号:BQ34Z100EVM
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100-G1

我有(3)个有关-R2固件的问题

1、TRM 表3-4要求按能耗比例调整温升。 如果能量标度的值为45、那么在默认未缩放默认值为20的情况下、T RISE 的值应该是多少? (是20/45,但是十进制还是20*45)

2.如果我的负载模式设置为当前模式,您能确认能量比例因子45似乎很高,不会影响测量仪表的精度(我的电流比例只有9 )吗?

3、TRM 表3-4要求按能耗比例调整设计能耗。 但是、设计能耗参数在-R2固件中不再可见? 我可以忽略它吗?

此致

法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 表中的部分内容复制自 bq34z100-G1的内容、 但 T RISE 最后一行中的信息不正确、T RISE 实际上与 Current 相关、而不是 EnergyScale ()、如果报告的电流按 Current 进行了缩放、则 DataFlash 中的 T RISE 值应该是实际 T RISE 和 Current 的乘积。
    2. 能量比例因子应影响能量相关数据的读数值,即功率或能量,如果能量因子大于1 ,则读数应乘以 EnergyScale()
    3. DesignEnergy 已更改为隐藏参数、这需要更改 bqz 文件、请等待新的 bqz 文件、以便您可以编辑这些数据。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师

    感谢您的答复。 我有后续问题:

    1. TI 何时发布 bqz 文件?

    2.这项(设计能源)设置的重要性如何? 是否仍可以在不更新此参数的情况下测试-R2固件?

    是否有其他参数很重要但尚未访问(并需要此新的 bqz 文件)?

    TI 应该一次性发布与该固件相关的所有内容。 零敲碎打,并不理想。 我还发现-R2 TRM 中有许多错误

    此致

    法哈德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      由此给您带来的不便、敬请谅解。

      我在新的 bqz 文件发布时没有得到回复、最好在 golden image 中正确配置此参数、是否有机会将 G1版本用于当前项目

      此参数将影响仿真和其他容量相关参数初始化期间的容量估算、因此最好将其打开。

      到目前为止、不需要将其他参数从私有更改为开放。 如果您发现任何其他问题、请告知我、我的电子邮件为 steven-yao@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RSOC_CONV (在 TRM 中提到)是另一个我找不到的参数、这也是隐藏的吗?

    我们如何得知 TI 何时发布了更新的 bqz 文件? 如果我们能在这方面得到一些 ETA、那将会大有裨益!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      感谢您的观看、实际上、该位应该是 Pack Configuration B[FConvEn]、本节中的错误将在下一个版本中修订。