This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:UCC28951的问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1205074/ucc28951-issue-with-ucc28951

器件型号:UCC28951

您好  

我在使用 UCC28951设计时遇到了一个问题。

交流/直流转换器额定值为58V/40A。 当我加载超过20A 的负载时、观察到 MOSFET 栅极波形中存在一定的干扰。 请说明可能存在什么问题。

随附的图像。

此致、

文卡泰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkateshwar、

    感谢您在 UCC28951上提出查询。

    您能否检查它是否达到了最大占空比? 请检查 CS 引脚+斜率补偿是否达到2V 限值、这可能导致该行为。 此外、如果您可以将原理图副本与设计计算器共享、以帮助调试此问题、也会有所帮助。

    此致、

    哈里什