This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762-Q1:TPS25762-Q1

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25762-Q1, TPS25772-Q1, PMP40933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204700/tps25762-q1-tps25762-q1

器件型号:TPS25762-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS25762Q1EVMTPS25772-Q1PMP40933

大家好、我有以下问题:

1.) 您是否具有有关将组件用作纯 USB-C 电源(充电器)的其他文档或典型应用电路?

2.) 数据表12.2 第82页的功率级布局是否还有更多文档或布局文件?

3.) 元件是否可以在最高33V/直流的电压下永久工作、过压保护电路发挥什么作用?

4.) 组件的图形用户界面的上下文是什么? 有必要吗?

5.) 在数据表第66页"图10-3. TPS25762-Q1应用原理图" EEPROM 具有什么功能。 这是否绝对必要?
如果是、如何通过 bTPS25762-Q1或外部系统安装数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    感谢您的全力支持。

    1) 1)是的、我们有 EVM/EVM 用户指南和参考设计板、它们都适用于典型应用、您可以 在 TI.com 的产品页面上找到它们。

    2) 2)是的、除了 EVM 用户指南、我们实际上还有布局文件和设计指南。  无论如何、我认为 EVM 用户指南足以提供布局指导。  

    3) 3) Vin 的建议电压为 5.5V 至18V。如果 VIN 超过 OVP 阈值(介于18和20V 之间)、转换器将停止运行。

    4) 4)图形用户界面 用于配置 TPS25762的特性/功能和功率范围。 您可以下载它并使用它将 TPS25762配置为所需的任何电源输出和功能。 它非常灵活、智能。

    5) 5) EEPROM 用于存储固件、这是 实现 TPS25762功能的必要条件。 如果您不希望 EEPROM 引导器件、也可以使用 MCU 在每次上电序列通过 I2C 将固件下载到 TPS25762器件。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道有一个评估模块 TPS25762Q1EVM、但我认为这对我们来说太复杂了。 我们并不需要所有功能。 在第81页的数据表中、有一个功率级模块的布局、我认为对于我们的功能来说、这就足够了。 您是否将其用作入门套件或评估套件、或者是否可以获得此布局文件来自己制作 PCB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.确定

    2.我们的 FAE 是谁、我该如何联系他/她? 我没有直接联系人。

    那么、这意味着您不能在高于18V 的电压下运行该滤波器? 但在数据表中有以下建议: 宽 VIN:5.5V 至18V (最大值为40V)

    4.图形用户界面是否必要或只是可选的?  TPS25762是否也可以在没有这些设置选项的情况下运行? 那么、默认设置是什么?  

    5.还可以

    此致

    托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    我们希望在接下来的两周内发布 TPS25762-Q1的参考设计指南。 您可以参阅 TPS25772-Q1参考设计 PMP40933。 https://www.ti.com/tool/PMP40933 

    TPS25762-Q1的预期参考设计与 PMP40933类似、后者更 简单且更易于使用、而且原理图、PCB 布局文件 Gerber 文件...将全部发布。

    发布程序正在进行中、将在接下来的两周内发布。 也许它会比预期的更快,我也会让你在发布时保持张贴。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    如果您对本例的要求真的很紧急、可以向我发送一封电子邮件、然后我可以与您分享参考设计文件。

    对于3号、是的、Vin 的建议电压为 5.5V 至18V。您可以参阅 VIN 引脚的建议工作条件。  

    对于第4题、图形用户界面是 TPS25762-Q1产品所必需的、您需要使用此工具来配置电源和其他特性/功能。  

    如果您应用 一个 EVM、65W 默认配置已经存储在 EEPROM 存储器中。 另外、如果您尝试下载并安装应用工具、软件包中还包含两个配置 bin 文件。 但是、如果您仅使用产品 IC、则如果没有上传配置 bin 文件、它将无法按预期工作。

    此致

    shuai-yuan@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    好的、我会给您发送一封电子邮件。  

    谢谢!