This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:在无输入功率的情况下输出供电

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204877/tps25982-output-powered-with-no-input-power

器件型号:TPS25982

在此电子保险丝的输入端不加电时、输出端可以达到15V 吗? 我的假设是、输入将简单地看到 FET 体二极管的电压 V_OUT - V_F。 在输入端(在电子保险丝和理想二极管之间)没有额外负载。 理想二极管将具有反向电流保护功能。 如果这是永久性状况、电子保险丝是否能够以任何形式降额?

请参见下面的概念图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yannick 您好、

    这不应该是个问题、已确保高电流不会流过体二极管。 我想知道我们是否可以将理想的二极管放在电子保险丝之后?

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    非常感谢您的回答。 理想的二极管在电子保险丝之后也是我的第一个想法。 不过、我们有一种型号、我们需要理想二极管的极性保护。 我希望避免在路径中放置一个额外的理想二极管。

    此致、

    扬尼克