This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84:Sch 审核

Guru**** 1889305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204398/tps7a84-sch-review

器件型号:TPS7A84

团队成员

 

这是我的客户 SCH 您能帮我审查它吗?

 

因为我下周会 LOA  

 

你能在本周回复吗?

 

 

第3页中的一个 TPS7A8401

 

共计3  

在附加文件中  

 

BRS

 

布赖恩

e2e.ti.com/.../3240.New_5F00_schematic_5F00_Power_5F00_20230309_5F00_B.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    用于 TPS7A840 1 ARGRR 输出计算公式为 VOUT = 0.5 *(1 + R1/R2) 。 如果需要0.8V 输出、我会建议 R1 = 10.7kΩ R2 = 17.8kΩ

    我会建议将 PG 电阻器放在10kΩ 和100kΩ 之间。

    电容器选择均在该器件的建议规格范围内。

    此致、

    安德烈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安德烈斯,你好

    谢谢你的回复

    最佳

    此致

    布赖恩