This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS59650:TPS59650是否可以用作 TPS59641的替代产品?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51650, TPS59650, TPS59641, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200282/tps59650-can-tps59650-be-used-an-alternative-of-tps59641

器件型号:TPS59650
主题中讨论的其他器件: TPS59641、TPS51650、 TINA-TI

您好、TI 团队:

我的设计零件即将完成。 但是、今天我阅读了一篇关于 TPS59650的 TI E2E 设计论坛文章、 不能 作为替代 TPS59641 由于某些 VBOOT 电压 。  

我的要求是-  

我想要一款具有 IMVP-7 (SVID)的多相稳压器(至少1个 CPU 和1个 GPU)、用于 英特尔凌动(E3826) 。 请清除我对已购买 TMS59650的耳塞的怀疑。  

其他信息-  

CPU 上的 Icc (最大)- 10A

GPU - 4A 上的 Icc (max)。  

注意:- TMS59641属于评估板 Bakersport。  

谢谢!

R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:TPS59641属于 Bakersport 的评估板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    您能否发送 E2E 帖子、表示 TPS5950不能用作 TPS59641的替代产品?
    应该没问题。 两个启动电压相似。

    这些器件的区别在于  TPS5950能够处理 GPU 输出的两个相位而不是一个相位。  

    此致!

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    感谢您的答复。  

    请单击链接查看帖子、该帖子指出 TPS59650无法用作 TPS59641的替代产品。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069214/tps59641-alternative-of-tps59641rslr

    另外、请帮助我了解究竟什么是启动电压? Matter 如何实现?

    谢谢!  

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、

    此帖子表明器件的启动电压不同。 客户需要一个与 IMVP7兼容且 VBoot 为1.1V 的器件。TPS5960看起来具有2V 的 Vboot、并且与 IMVP7兼容。  

    引导电压是用于确保开关为低电平时在电容器中存储电荷的电压。 VIN > Vboot、从而有电流从二极管流出。  
    当 SW 为高电平时、Vin < Vboot、没有电流从二极管流出。 Vboot 作为高侧 N-MOSFET 的栅极电压放置、以便栅极和源极之间存在电压、从而能够导通 MOSFET。  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    谢谢您的解释、我明白这一点。  

    我想在这里补充一个问题。

    我使用 PSpice 和 TINA-TI 多次尝试使用 TPS59650对设计进行仿真。 但它始终显示错误。 我收到了适用于 TPS51650的 TI 支持部门提供的 PSpice 模型。

    如果不使用仿真、则可以确保设计没有任何细微或重大的错误。 请您查看原理图。 如果可能、您也可以尝试在您的终端进行仿真。  

    如需参考、请查看随附的原理图 pdf。  

    e2e.ti.com/.../3051.SCHEMATIC1-_5F00_-PAGE1.pdf

    我的运行条件是-  

    输入电压= 5V

    VCC (CPU 相位1)- 1V @ 4A。

    VNN (GPU 相位1)- 1V @ 10A

    谢谢!  

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raj、  

    您可以针对仿真问题尝试一下吗?

    (+) PSPICE-FOR-TI:PSpice -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛中出现了错误

    我看过了原理图。 看来你对我很好。"  

    此致!
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    是的、我的团队也尝试过这种方法。 现在它没有显示任何错误。 但输出波形根本不正确。 请查看一次随附的输出波形-  

    我还有一件事需要确认。 我需要1V (VCC)和1V (VNN)输出电源(默认条件)。 如何决定该1V (默认情况)。 意味着在初始上电状态下(在 SVID 通信之前)、是否要生成该电压?

    谢谢!

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    团队将研究该模型。

    至于您的第二个问题、请参阅数据表的功能概述。 您还可以参阅 TPS59650 EVM 用户指南、了解输出的工作原理。

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    您能否提供您的 PSPICE 文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasav、  

    是的、我已经附上了我从 TI 仅支持获取的 PSPICE ZIP 文件。  

    e2e.ti.com/.../6470.TPS59650_5F00_PSPICE_5F00_TRANS.zip

    我还有一件事要问、请帮我解决。  

    在使用名为"TPS51650计算器 DCR SENSE_10kNTC QC"的 TI 设计电子表格验证原理图时、我注意到过冲消减字段、其中有8个级别和关闭状态。  

    请建议我应使用哪种级别? (注:我要使过冲和下冲衰减保持启用状态)。

    请查找参考的相关快照-  

    谢谢!  

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    我明天会回到你的身边。

    此致

    瓦萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raj Kumar:

    与 OSR 相关:默认情况下、 禁用 它。 但是、我们会在瞬态过冲的基础上调整该参数。  

    与 PSPICE 文件相关、我有一个简短的问题。

    1.原理图有3个功率级、但栅极驱动器电路只放置一个功率级。 这是不是有任何具体的原因、或者我遗漏了一些东西。

    2.仅使用 PWM3,但未使用 PWM1和 PWM2。 不驱动其他功率级吗?

    3.您能分享您从哪里得到这个文件的链接吗?  

    此致

    瓦萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vasav、

    请根据我的操作要求建议我应考虑哪种级别。 (因为我要启用 OSR)

    1.我只需要两相(一个来自 CPU、另一个来自 GPU)、CPU1具有自己的内部栅极驱动器。  

    2.是的,我只想使用需要 GPWM1的1相 GPU (即 GPU1)。  

    3、是的,请找到相关的链接-  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1200849/tps59650-simulation-model-for-part-no--tps59650/4529091#4529091

    请参阅随附的 TPS59650快照、该快照简化了参考的方框图-  

    谢谢!  

    R·库马

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Raj Kumar 提供的信息。  

    我正在 PSPICE 工作、将在本周结束时与您联系。 我 需要对其进行修改才能满足应用要求。  

    对于 OSR 点:这是特定于应用的。 OSR 算法是非线性算法、我们仅通过实验获取其值。 开始时、我们将其值设为 "Disable"或"Maximum"。  在这种情况下、最大值为8级(610mV)

    此致

    瓦萨夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    我在仿真中没有看到所述问题。 请参阅下面的结果图像。  

    .dat 文件是 e2e.ti.com/.../result_5F00_logic_5F00_fruit.dat

    这些结果遵循仿真文件的第一组注释。  

    为了最终解决这个问题、我认为软件更新会有所帮助。 附加我的文件、可能会对您有所帮助。  e2e.ti.com/.../TPS59650_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_5F00_origianl.7z

    此致

    瓦萨夫