This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146EVM:用于 EVM 的原始项目文件

Guru**** 2781225 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064RNQEVM, TUSB1146EVM, TUSB1046EVM, TUSB564RNQEVM, TPS65987D, TUSB1146, TPS65981, TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1203149/tusb1146evm-original-project-files-for-the-evm

器件型号:TUSB1146EVM
主题中讨论的其他器件: TUSB1046EVMTUSB564RNQEVM、TUSB1064RNQEVM TPS65987DTUSB1146、TPS65981TUSB564

嗨、大家好!

我可以获取 TUSB1146EVM 的原始工程文件[.pjt]的副本吗?  

开箱即用、仅 USB 按预期工作、但 DP 检测不起作用。
通过 Aardvark 调试到 EVM 后、可以看到 甚至没有配置 DP 交替模式/ PD 协商。












在执行该操作时、能否获得以下项目的原始项目文件:  
TSUB546EVM
TUSB1046EVM
TUSB564RNQEVM
TUSB1064RNQEVM


此致、  
插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是指 iC 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,大脑,  

    我的意思是、TPS65987D 控制器(用于 TUSB1146EVM)的工程/配置文件、安装在 EVM 上。  

     此致、  
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔:

      当电路板作为构建时、工程文件应加载到 PD 控制器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大脑:  

    是的、您说的是正确的、在构建电路板时、它们被载入到 PD 控制器上;
    虽然我打算将自定义配置加载到器件上以测试非默认功能、但我希望有一份常用项目文件的副本、以便在完成测试后将器件恢复为默认状态。

    此致、  
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅以下链接。

    https://tidrive.itg.ti.com/a/XBe170KXtftOF7Xl/75c971ae-31cb-44c4-a116-164d2253416c?l

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Undera、您好!  

    链接无法正常工作?


    此致、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请尝试以下操作:

    https://txn.box.com/s/invj1p6l8kgri2gdre1uk5h8o0hfg8eo

    此致、

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Undera、您好!  

    我无法访问它;我想是因为它仅限于 TI 员工访问?


    此致、  
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在尝试一下。  抱歉。

    https://txn.box.com/s/l4i4tp9f67dg9ylcqt3ykkjqn5djlc5n

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Undera、您好!  

    非常感谢、我已经下载了两个文件:  
    - TUSB1146EVM_Release.bin
    - TUSB1146EVM_Release.pjt

    这 是安装在 TUSB1146EVM 上的 TPS65987D 的配置吗?
    如果不是这样、我是否需要单独的软件/GUI 来配置 TUSB1146器件?
    作为参考、我之前对 TPS65987D 使用的是"TPS65981_2_6_7_8 Application Customization 6.1.3"。

    最后、为了节省打开新的 E2E 主题并单独请求以下每一项的时间。 我还可以通过对话框获取以下文件:  
    TSUB546EVM
    TUSB1046EVM
    TUSB564RNQEVM
    TUSB1064RNQEVM
    我们将并行测试所有这些解决方案。  

    此致、  
    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB546/1046 EVM 共享相同的 PD 控制器固件、与 TUSB564/1064相同。  请参阅以下链接:

    https://txn.box.com/s/l4i4tp9f67dg9ylcqt3ykkjqn5djlc5n

    此致、

    翁德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常棒!

    感谢您的帮助、Undera。  


    此致、
    插孔